Übersicht | "Kofferdam-Lochzange"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 30,17* pro Paket |
| |
|
|
ab € 225,13* pro Stück |
| |
|
|
ab € 66,30* pro Paket |
| |
|
|
ab € 158,77* pro Stück |
| |
|
|
ab € 261,65* pro Stück |
| |
|
|
ab € 274,68* pro Stück |
| |
|
|
ab € 109,58* pro Stück |
| |
|
|
ab € 150,71* pro Stück |
| |
|
|
ab € 198,16* pro Paket |
| |
|
|
ab € 150,60* pro Stück |
| |
|
|
ab € 129,81* pro Stück |
| |
|
|
ab € 276,63* pro Stück |
| |
|
|
ab € 242,34* pro Stück |
|
Artikel pro Seite: 10 Alle | |
Weitere Informationen zum Thema Kofferdam-Lochzange | | | Die Kofferdam-Lochzange für eine saubere Wurzelbehandlung
Der Kofferdam - auch Dental Dam genannt und dem Dentalbedarf zuzuordnen - ist eine eckige oder runde, dünnflächige, elastische Membran aus Latex oder auch latexfreiem Material, die in Dicken von 13 bis 35 mm angeboten wird. Die Membran wird um das Arbeitsfeld wie etwa einen Zahn gelegt, weshalb man eine Lochzange benötigt. Der Kofferdam ist ein unzverzichtbares Dental-Instrument und findet meist in der Endodontie Anwendung, damit etwa während einer Wurzelbehandlung der Patient keine Kleinteile einatmet oder verschluckt. Zudem wird das Zahnfleisch um das Behandlungsfeld geschützt. Für den Zahnarzt liegt der Vorteil des Kofferdams darin, dass das Arbeitsumfeld speichelfrei und damit trocken gehalten wird. Daher macht sich die Anschaffung einer Kofferdam-Lochzange immer bezahlt.
Zwei unterschiedliche Arten
Die Kofferdam-Lochzange gibt es nach Ainsworth in der Form der üblichen, scherenförmigen Lochzange, wobei sich die Stanzspitze und die Stanzlöcher auf einem Rädchen an den kurzen, vorderen Enden der Zange gegenüberliegen. Die Lochzange besitzt eine Blattfeder, die gegen Federn mit mehr oder weniger Spannung getauscht werden kann. Ganz anders ist die Kofferdam-Lochzange nach Ivory aufgebaut: Hier laufen die beiden Griffenden nach oben in einem Gelenk zusammen. Die von einer tauschbaren Spiralfeder umgebene Stanzspitze wird durch das gegenüberliegende Metallteil am vorderen Ende nach außen hindurch geführt und trifft dort auf das ebenfalls außerhalb liegende Stanzlöcherrädchen. Gemeinsam ist beiden Lochzangen, dass das leicht drehbare Stanzrädchen auf verschiedene Durchmessergrößen eingestellt und bei Verschleiß getauscht werden kann.
Zur Bedienung der Kofferdam-Lochzange
Wichtig ist, dass die Stanzspitze genau in das passende Loch auf dem Rädchen trifft, um eine optimale Perforierung des Kofferdams zu erreichen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Material ausreißt, wenn der gewünschte Ausschnitt herausgetrennt und anschließend der Kofferdam gespannt wird. Die Kofferdam-Lochzange bereitet man vor, indem man
- den passenden Rädchendurchmesser für das gewünschte Loch wählt,
- die korrekte Federstärke je nach Kofferdamdicke einsetzt,
- eine Stanzbewegung ohne Membran durchführt, um sich zu vergewissern, dass die Stanzspitze genau das Loch auf dem Rädchen trifft.
Zur Hygiene
In der Humanmedizin sind die Hygienevorschriften zu Recht sehr streng. Daher besteht auch die Kofferdam-Lochzange aus chirurgischem Edelstahl und ist sterilisierbar.
|
|