Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: löschmagnet grundig
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Löschmagnet

  Löschmagnet  (1 Angebot unter 28.009.849 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Löschmagnet“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Löschmagnet"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Löschmagnet 616 schwarz (3 Angebote) 
zum kompletten Löschen einer Steno-Cassette 30 oder Microcassette
Grundig
GGN0209
ab € 39,94*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Löschmagnet
^

Mit dem Löschmagnet Kassetten mit einem Handgriff löschen

Ein Diktiergerät ist in vielen Berufen ein unverzichtbares Hilfsmittel, um Informationen aufzuzeichnen oder fungiert als elektronische Gedächtnisstütze. Da die Informationen oft vertraulich sind und nicht in unbefugte Hände gelangen dürfen, ist es zur Sicherheit wichtig, die Aufnahmen der Diktierkassetten regelmäßig zu löschen. Bei digitalen Geräten ist dies mit einem Knopfdruck erledigt, aber bei analogen Modellen dagegen, bei denen die Aufzeichnungen noch auf Kassetten erfolgen, bleiben die Aufnahmen in der Regel so lange erhalten, bis die Bänder mit neuen Tonaufzeichnungen überspielt werden. Um die sensiblen Informationen jedoch sofort löschen zu können, verwendet man spezielle Löschmagneten.

Die Funktionsweise

Tonbänder - in diesem Falle Diktierkassetten - arbeiten mit dem Prinzip der magnetischen Aufzeichnung. Sie lassen sich nur durch Entmagnetisierung löschen, wobei ein sehr starkes Magnetfeld nötig ist. Normale Haushaltsmagneten sind dafür in der Regel nicht ausreichend, hier werden stärkere Kräfte benötigt. Ein Löschmagnet dagegen besteht aus einem hochwertigen Metall und entspricht höchsten Anforderungen, ähnlich wie die Löschköpfe bei Kassettenrekordern und Tonbandgeräten.

Aufzeichnungen mit einem Handgriff sicher löschen

Die Löschmagneten für Diktierkassetten sind klein, handlich, funktionieren ganz ohne Strom und finden auf jedem Schreibtisch Platz. Das Gehäuse besteht meistens aus Kunststoff, im Inneren befinden sich die starken Magnete. Die Mini- oder Mikrokassette wird einfach in die dafür vorgesehene Öffnung gesteckt und nach wenigen Momenten ist die Aufzeichnung gelöscht. Je nachdem, welches Modell zum Einsatz kommt,  muss man die Kassette entweder durchziehen oder ein paar Momente darin ruhen lassen. Anschließend lassen sich die Diktierkassetten ganz normal neu besprechen und mehrmals wiederverwenden. 

Die Kassetten neu besprechen

Je nach Qualität der Diktierkassette, kann diese bei regelmäßiger Löschung mehrere Male wiederverwendet werden. Im Laufe der Zeit lässt allerdings die Tonqualität etwas nach, was sich durch Rauschen oder Knistern bemerkbar machen kann. In diesem Fall sollte die Kassette durch eine neue ersetzt werden. Löschmagneten gibt es für verschiedene Arten von Kassetten, einige sind ausschließlich für Mini- und Mikrokassetten geeignet, andere ermöglichen auch die Löschung von Stenokassetten


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.