Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Laborschuhe

  Laborschuhe  (929 Angebote unter 28.218.953 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Laborschuhe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   62   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Laborschuhe
^

Laborschuhe als Arbeitsschuhe für medizinische und lebensmitteltechnische Labors

Im Labor wird täglich mit sensiblen Gewebeproben, gefährlichen Chemikalien und brennbaren Stoffen gearbeitet. Dabei muss - zur eigenen Sicherheit und zwecks Einhaltung der Hygienemaßnahmen - streng auf die richtige Laborbekleidung geachtet werden, selbstverständlich auch bei den Schuhen. In einigen Arbeitsbereichen ist das Betreten ohnehin nur in der vorgeschriebenen Kleidung gestattet. Da die Labortätigkeiten äußerst vielschichtig sind, müssen die Schuhe vielen verschiedenen Anforderungen entsprechen. Zum einen sollen sie den Träger vor Gefahren schützen, zum anderen hohen Tragekomfort aufweisen.

Laborschuhe müssen vor vielen Gefahren schützen

Gute Laborschuhe entsprechen den vorgegebenen DIN-Normen. Die übergeordneten Normen sind die EN ISO 20345 für Berufsschuhe mit Schutzkappe und die EN ISO 20347 für Modelle ohne Schutzkappe. Unverzichtbar ist eine rutschhemmende Laufsohle, da ölige und feuchte Rückstände auf Böden eine enorme Unfallgefahr darstellen. Im vorderen Fußbereich müssen die Schuhe geschlossen sein, ein geschlossener Fersenbereich oder ein stabiler Halteriemen sind zwingend erforderlich. Das Obermaterial ist idealerweise feuchtigkeitsabweisend, schützt den Fuß vor Schnittverletzungen und ist je nach Norm säure- beziehungsweise chemikalienbeständig. Zudem ist in einigen Laborbereichen antistatische Arbeitskleidung erforderlich, weshalb viele Laborschuhe auch antistatisch sind. Leichte hygienische Reinigung ist ebenfalls gegeben, da sich die Materialien schnell und sicher säubern und desinfizieren lassen. Einige Laborschuhe sind sogar autoklavierbar.

Angenehmer Tragekomfort für lange Arbeitstage

Für gesunde Füße und einen unbeschwerten Arbeitstag sollten die Laborschuhe einen guten Tragekomfort bieten. Wichtig ist eine gute Luftzirkulation, um Fußschweiß zu verhindern, und natürlich eine angenehme Innensohle. Häufig ist ein anatomisches Fußbett eingearbeitet, dass bei einigen Modellen herausnehmbar und bei Bedarf austauschbar ist. In Kombination mit Arbeitssocken aus Baumwolle lässt sich der Tragekomfort noch erhöhen, da diese oft antibakteriell wirken und für die Anforderungen langer Arbeitstage auch bei heißen Temperaturen ausgelegt sind. Das Obermaterial besteht häufig aus Leder, die übliche Farbe für den Medizinbereich ist weiß. Erhältlich sind die Laborschuhe in den gängigen Größen für Damen und Herren, zum Teil auch in Übergrößen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.