Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Lackpapiertasche

  Lackpapiertasche  (70 Angebote unter 28.009.849 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lackpapiertasche“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lackpapiertasche
^

Lackpapiertaschen - die Tragetasche mit der besonderen Note

Lackpapiertaschen sorgen für einen edlen Auftritt. Sie sind nicht nur als reine Tragetasche für den Einkauf ein hochwertiger Begleiter, sondern können zudem als Geschenkverpackung eingesetzt werden. Auf Messen, in Boutiquen, im Feinkostladen oder in der Weinhandlung kommt man an Lackpapiertaschen nicht vorbei. Die Tragetasche mit dem edlen und besonderen Hauch sollte auch bei Ihnen nicht im Repertoire fehlen, um Kunden und Geschäftspartner mit einer besonders elegant wirkenden Umverpackung zu erfreuen.

Lackpapiertasche - platzsparend und robust

Die Lagerung der Taschen ist besonders einfach, sie werden platzsparend zusammengefaltet und verstaut. Durch hohe Grammaturen sind die Taschen besonders tragfähig, empfehlenswert sind Papiergewichte ab 120 g/qm bei Geschenkverpackungen und bei der Verwendung auf Messen sollten Sie sogar auf Materialstärken von über 180 g/qm zurückgreifen. Verstärkte Böden mit Pappeinlagen sorgen für mehr Stabilität und besondere Formbeständigkeit. Das robuste Kraftpapier in Verbindung mit einem extra starken Boden sorgt dafür, dass selbst relativ hohe Flächengewichten standgehalten wird.

Das gewisse Etwas

Allein durch das Papier macht die Lackpapiertaschen macht schon etwas her. Die spezielle Beschichtung erlaubt einen besonders effektvollen Auftritt. Satiniert oder hochglänzend in unterschiedlichen Farben sowie mit oder ohne Motiven sind die Taschen ein Hingucker. Die vorteilhaften Eigenschaften und die Optik sorgen dafür, dass Lackpapiertaschen gern zu schnellen, chicen und doch unaufwändigen Verpackung für Präsente werden. Mit einer Schleife oder einem Geschenkanhänger versehen ist die nützliche Verpackung schnell zur Geschenkverpackung umfunktioniert.
Beim Kauf von Bekleidung oder hochwertigen Produkten der Kosmetikbranche geben Sie dem Kunden zusätzlich das Gefühl des gewissen Etwas. Sie werten das Einkaufsgefühl gegenüber Folientragetaschen deutlich auf.

Die Griffgestaltung

Kordeln als Griff erhöhen den Tragekomfort der Tasche. Baumwollkordeln sind hierbei die besonders edle Variante. Sie liegen gut in der Hand, sind optisch hochwertig und griffig. Gestanzte Grifflöcher werden vorrangig bei einfachen Lackpapierbeuteln eingesetzt. Verschlussklappen erlauben es, dass der einfache Lackpapierbeutel vorrangig als schnell einzusetzende Geschenkverpackung genutzt wird.

Die Taschengröße

Je nach Einsatzbereich sollten Sie die Größe der Lackpapiertasche individuell an die Erfordernisse anpassen. Damit setzen Sie der hochwertigen Optik die Krone auf. Besonders beim Verpacken von Weinflaschen sind Lackpapiertaschen gefragt. Egal, ob hohe und schmale Flaschentragetasche oder breite großvoluminöse Modelle für die Shoppingtour, im gehobenen Einzelhandel dürfen die professionellen Begleiter nicht fehlen.
Des Weiteren werden häufig Tragetaschen wie z. B. Hemdchenbeutel oder Papier-Tragetaschen verwendet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.