Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: led panel rgb, trilux led panel, led panele rund
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > LED Panel

  LED Panel  (1.501 Angebote unter 28.219.042 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „LED Panel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   101   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema LED Panel
^

Betriebskosten sparen mit einem LED-Panel

Mit LED-Panels lassen sich problemlos Büro-, Konferenz- oder Geschäftsräume energiesparend und umweltfreundlich ausleuchten. Durch die äußerst flache Bauweise sind die LED-Leuchten problemlos an der Decke oder Wand zu montieren. Die Standardmaße einiger Modelle erlauben zudem den einfachen Austausch bereits vorhandener Rasterleuchten. LED-Panels sind meist blendfrei und sind in allen Farbtemperaturen (warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß) erhältlich. Je nach Hersteller und Modell sind die Leuchten dimmbar. Bei einige Lampen kann zudem die Farbtemperatur, den persönlichen Anforderungen entsprechend, individuell eingestellt werden.

Watt oder Lumen?

Bei der Auswahl des passenden LED-Panels sollten Sie sich nicht an der Watt-Zahl, sondern an der Einheit „Lumen“ orientieren. Bei LED-Beleuchtungen ist das der entscheidende Wert. Die Einheit „Lumen“ bezeichnet den Lichtstrom, also die Lichtausbeute, die eine Leuchte erreicht.

Da es keine einheitlichen Umrechnungsformeln gibt, können Sie folgende Werte als Anhaltspunkte nutzen:


Glühlampe Lichtstrom

15 Watt

~ 90 Lumen

25 Watt

~ 220 Lumen

40 Watt

~ 415 Lumen

60 Watt

~ 710 Lumen

75 Watt

~ 935 Lumen

100 Watt

~ 1340 Lumen

150 Watt

~ 2160 Lumen


Wenn Sie also eine Leuchte kaufen möchten, deren Helligkeit mit der einer herkömmlichen 60-Watt-Glühlampe vergleichbar ist, dann sollten Sie zu einem Modell mit mindestens 710 Lumen greifen. Wählen Sie lieber eine leicht höhere Lumen-Zahl, als eine geringere.

Kuschelig oder Neutral?

Bei der Auswahl des richtigen LED-Panels sollten Sie auch die Farbtemperatur beachten. Dieser Wert wird oft vernachlässigt, ist aber für eine richtige Beleuchtung extrem wichtig. Die Farbtemperatur wird in Kelvin angegeben und bezeichnet die Lichtfarbe bzw. den Farbeindruck, den eine Lichtquelle vermittelt. Warmweiße Leuchten werden meist im Wohnzimmer verwendet, da sie einen leichten Gelbanteil besitzen und daher ein warmes Licht erzeugen. An Arbeitsplätzen werden meist tageslichtweiße Leuchtmittel eingesetzt. Sie besitzen einen Blauanteil, der dem des Tageslichtes nahe kommt.

Mit den folgenden, annähernden Werten lassen sich die gängigsten Leuchtmittel leicht unterscheiden:
  • 2700 K - 3300 K: warmweißes Licht
  • 3300 K - 5300 K: neutralweißes Licht
  • 5300 K - 7500 K: tageslichtweißes Licht

Wirtschaftlichkeit, Lebensdauer, Empfindlichkeit

Das sind wohl die drei wichtigsten Vorteile der LED-Technik. Verglichen mit herkömmlichen Glühlampen können über 70 Prozent der benötigten Energiekosten für die Beleuchtung eingespart werden. Auch Wartungskosten können durch den Einsatz von LED-Leuchtmitteln minimiert werden. Die durchschnittliche Lebensdauer einer LED beträgt zwischen 30.000 und 50.000 Stunden. Zum Vergleich: die durchschnittliche Lebensdauer einer Glühlampe beträgt ca. 1000, die einer Halogenlampe zwischen 2.000 und 4.000 Stunden. Hinzu kommt, dass LEDs unempfindlich gegen Erschütterungen und Stöße –und damit nur schwer zu zerstören- sind.

LED-Panel für eindrucksvolles Lichtdesign

Als flächendeckende Wand- oder Deckenverkleidung stellen LED-Panels mehr dar als nur ein einfaches Beleuchtungssystem. LEDs sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich, RGB-LEDs eignen sich für den Farbwechsel, da sie aus drei Grundfarben unterschiedliche Farbtöne mischen. Sie beleuchten daher auf Wunsch einen Raum mit hellem, weißem Licht oder in unterschiedlichen Farben. Die Anzahl der verwendeten LED-Panels nimmt dabei Einfluss auf mögliche Darstellungsformen. Zentral gesteuerte Wand- und Deckenverkleidungen aus LED-Panels sind sogar in der Lage, besondere Bild-Effekte zu erzeugen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.