Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > LED-Streifen Outdoor

  LED-Streifen Outdoor  (63 Angebote unter 28.218.960 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „LED-Streifen Outdoor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"LED-Streifen Outdoor"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema LED-Streifen Outdoor
^

LED-Streifen Outdoor - Individuell einsetzbare LED-Streifen für den Außenbereich

LED-Streifen werden gerne für Dekozwecke eingesetzt. Spezielle Streifen mit LEDs für den Außenbereich ermöglichen auch den Outdoor-Einsatz dieser beliebten Leuchtmittel. Für den elektrischen Anschluss werden zusätzlich zu den LED-Streifen entsprechende Spannungswandler benötigt. Bei den erhältlichen LED-Leuchtmitteln für den Außenbereich wurde auf eine gute Wetterbeständigkeit geachtet. Die LED-Außenleuchten besitzen zum Schutz gegen wetterbedingte Einflüsse entweder einen flexiblen Silikonschlauch oder wurden wasserdicht vergossen. Manche der angebotenen LED-Streifen sind zudem kürzbar. Dadurch können die Leuchtmittel für jeden Einsatz individuell angepasst werden. Bei der Installation sollten Sie aber einige Dinge beachten.

Hinweise zur Installation

  • Viele der angebotenen LED-Streifen besitzen eine Silikonummantelung zum Schutz gegen äußere Einflüsse. Achten Sie darauf, dass diese Silikonummantelung bei der Befestigung der LED-Streifen nicht beschädigt wird, da sonst dieser Schutz nicht mehr gewährleistet werden kann.
  • Sollten Sie die LED-Streifen auf eine passende Länge kürzen wollen, tun Sie dies nur bei ausgeschalteter Stromversorgung. Das Abschneiden eines Teilstückes bei eingeschalteter Stromversorgung kann zu einem Kurzschluss führen.
  • Bei manchen der Leuchtmittel muss darauf geachtet werden, dass die maximale Betriebstemperatur nicht überschritten wird. Achten Sie daher auf die entsprechenden Angaben in den Artikelbeschreibungen. Befestigen Sie diese LED-Streifen nach Möglichkeit so, dass sich keine Hitzestaus bilden können.
  • Die LED-Streifen besitzen zum Anschluss an einen Spannungswandler hierfür vorgesehene Anschlussleitungen. Verwenden Sie ausschließlich diese Anschlussleitungen für den Anschluss an einen entsprechenden Spannungswandler. Achten Sie dabei natürlich auch auf die Anschlusswerte der LED-Streifen und des Spannungswandlers im Hinblick auf die Betriebsspannung und die Stromstärke.

Die Schutzart der LED-Streifen

Die angegebene Schutzart dient dazu, elektrische Geräte und Anlagen für ihre Eignung unter bestimmten Betriebsbedingungen zu kennzeichnen. Die Schutzart besteht aus den beiden Buchstaben IP sowie zwei darauffolgenden Ziffern. Die erste Ziffer gibt Aufschluss darüber, welchen Schutzumfang ein Gerätegehäuse im Hinblick auf die Berührung oder auf andere Fremdkörper bietet. Beginnend mit der Kennziffer "0" aufsteigend bis zur Kennziffer "6" sagt diese aus, dass ein höherer Schutz gegen Berührungen und Fremdkörper gewährleistet ist, je höher die Ziffer ist. Die Kennziffer "0" bedeutet, dass kein Schutz gegeben ist. Die zweite der Schutzart sagt aus, welchen Schutzumfang das Gerät oder dessen Gehäuse gegenüber Wasser besitzt. Die Kennziffern reichen hier von "0" bis "9", wobei die Kennziffer "9" den besten Schutz gegen Wasser bietet. Da im Außenbereich die LED-Streifen einen gewissen Schutz gegen Wasser besitzen sollten, hat diese Kennziffer hier eine hohe Bedeutung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.