Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Malen nach Zahlen

  Malen nach Zahlen  (87 Angebote unter 28.248.008 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Malen nach Zahlen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Malen nach Zahlen"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Malen nach Zahlen
^

Malen nach Zahlen – jeder kann malen

Das ist das Motto dieser äußerst beliebten Idee für kreatives Gestalten. Mit dem System Malen nach Zahlen gelingen auch Anfängern und Hobby Künstlern Gemälde. Die Auswahl an Motiven ist so groß wie nie, da wird dieses schöne und kreative Hobby umso interessanter. Malen nach Zahlen richtet sich an Kinder ebenso wie an Erwachsene. Da die Motive in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden erhältlich sind, eignet sich das Bildermalen nach dieser Methode für jedes Alter.

Malen nach Zahlen - das Prinzip

Jedes Mal-Set, das auf dem Prinzip Malen nach Zahlen basiert, enthält einen Malgrund, welcher mit einer Vorlage bedruckt ist. Auf dieser Malvorlage sind zahlreiche kleinere und größere Felder zu sehen, die einzeln nummeriert sind. Jede Nummer ist einem bestimmten Farbton zugeordnet. Die Farben sind in den Sets ebenfalls enthalten und mit Nummern gekennzeichnet. Die Malvorlage wird Feld für Feld mit der entsprechenden Farbe ausgemalt. So entsteht allmählich das fertige Bild. Die Motive werden von erfahrenen Grafikern so in die einzelnen Farbfelder unterteilt, dass ein wirklich eindrucksvolles und überzeugendes Gemälde entsteht.

Der Inhalt der Sets

Malen nach Zahlen wird immer als Komplettpackung angeboten. Diese Sets enthalten einen mit der Vorlage bedruckten Malgrund, hierbei handelt es sich in der Regel um eine mit Malleinen überzogene Malplatte oder, je nach Hersteller, auch um einen bespannten Keilrahmen. Zudem enthalten die Sets hochwertige Acrylfarben oder auch Ölfarben in allen benötigten Farbtönen und in der für das Bild erforderlichen Menge. Den Sets liegen außerdem ein Pinsel sowie eine ausführliche Malanleitung bei.
Je nach ausgewähltem Motiv unterscheiden sich die Abmessungen des Malgrunds. Die Größe des fertigen Bildes ist auf der Packung angegeben. Manche Motive sind sogar als Triptychon, also als dreiteiliges Bild, erhältlich.

Die Motive

  • Noch nie war die Auswahl an Motiven für das Malen nach Zahlen so groß wie heute. Je nach Schwierigkeitsgrad stehen einfachere und komplexere Motive zur Auswahl. Je realistischer ein Motiv ist, desto kleiner sind meistens die Farbflächen. Beinahe fotorealistische Bildmotive erfordern ein wenig Erfahrung.
  • Landschafts- und Tiermotive sind sehr beliebt, sie sind in einer großen Auswahl erhältlich. Ebenso reizvoll sind berühmte Kunstwerke großer Meister, wie zum Beispiel die Erschaffung des Adam von Michelangelo oder die Mona Lisa von Leonardo Da Vinci.
  • Auch das klassische Stillleben ist mit dem Prinzip Malen nach Zahlen möglich. Es stehen außerdem viele Motive für Kinder und Jugendliche zur Verfügung sowie Sonderthemen wie zum Beispiel Schiffe, Fantasy oder Afrika.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.