Der Matratzenbezug kann Schmutz und Nässe vorbeugen
Ein Matratzenbezug steht nicht nur für Sauberkeit und Hygiene, sondern sorgt auch für die Langlebigkeit der Matratze, die vor Schmutz und Nässe geschützt wird. Egal, ob
Krankenhaus, Pflegeheim oder Altenheim, der Matratzenbezug wird gerne verwendet. Mittlerweile sind auch Hotels, Ferienhaussiedlungen und Jugendherbergen dazu übergegangen, Matratzenbezüge in stark frequentierten Bereichen einzusetzen.
Die Anwendungsbereiche sind vielfältig
Ein Matratzenbezug wird bei Inkontinenz zum zusätzlichen Schutz der Matratze gegen Feuchtigkeit bzw. Schmutz genutzt. Umgekehrt können mit einen solchen Schoner auch Allergiker profitieren, die auf Hausstaubmilben oder Pollen reagieren, weil die Partikel nicht in die
Matratze eindringen können.
Welche Eigenschaften sollte der Matratzenbezug haben?
Achten Sie bei der Auswahl darauf, ob der Bezug Feuchtigkeit oder Nässe abweist und welche Flüssigkeiten (Wasser, Urin, Blut, Wundsekret) betroffen sind. Zudem spielt die Oberfläche eine Rolle. Während ein PVC-Bezug mit einem Lappen abgerieben werden kann, sind wasserdichte und atmungsaktive Textilien bei Temperaturen von 60 Grad waschbar oder sogar für die Industriewäsche geeignet. Abwaschbare Matratzenbezüge sind für einen kurzen Aufenthalt besser geeignet, weil man sonst zu viel schwitzt. Sie sind daher häufig auf Krankenliegen oder Untersuchungsliegen zu finden. In diesem Fall sollte das Obermaterial auch gegen Desinfektionsmittel resistent sein. Ist das Material des Schoners zusätzlich feuerresistent, kann Bränden vorgebeugt werden.
Die unterschiedlichen Arten
Man kann zum einen zwischen kompletten Bezügen für die Matratze oder auch Bezügen, die einem Spannbetttuch ähnlich sind, wählen. Die Komplettbezüge sind meist mit speziellen Reißverschlüssen ausgestattet. Der Aufwand den Bezug zu wechseln, ist hier relativ hoch. Muss der Schoner öfter gewechselt werden, ist die Spannvariante einfacher, da man zum Wechseln nicht die ganze Matratze anheben muss. Zum anderen gibt es Schoner, die nur die Oberseite der Matratze abdecken und unter ein
Spannbettlaken gehören. Solche Bezüge bieten der Matratze keinen seitlichen Nässeschutz.
Wählen Sie die passende Größe
Der optimale Matratzenbezug muss passen. Achten Sie daher unbedingt auf die Matratzengröße. Ein zu kleiner Bezug verbiegt die Matratze oder reißt, während ein zu großer Schoner beim Liegen zu störender Faltenbildung des Materials tendiert.