Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: messeimer 10 liter, messeimer 20l, messeimer pressol
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Messeimer

  Messeimer  (20 Angebote unter 28.219.119 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Messeimer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Messeimer"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Messeimer
^

Der Messeimer – Ein Gefäß mit integrierter Skala

Der Messeimer ist ein Eimer mit integrierter Skala und praktischer Ausgussvorrichtung. Er wird in vielen professionellen Bereich eingesetzt, um Flüssigkeiten genau zu dosieren und ist Messeimer ist in verschiedenen Volumina und Materialien erhältlich.

Charakteristische Eigenschaften der Messeimer

Der Messeimer ist ein Behälter, in welchem Flüssigkeiten
  • aufbewahrt, transportiert, abgemessen und dosiert
werden können. Er bietet ein Volumen von fünf oder zehn Litern. Auch Volumina von bis zu 20 Litern sind erhältlich. Der Messeimer ist charakterisiert durch einen schwenkbaren Tragebügel mit oder ohne Rollgriff, der dem Transport des Eimers dient. Er kann per Hand getragen werden. Jedes Modell hat eine Graduierung, über die der Füllstand abgelesen werden kann. Hierin unterscheidet sich der Eimer auch maßgeblich von den üblichen Modellen. Die meisten professionellen Messeimer haben eine Ausgussvorrichtung, am oberen Eimerrand befindet sich eine Auswölbung, die beim Abgießen der Flüssigkeit für einen gleichmäßig, dünnen Strahl sorgt. Sie wird auch Ausgussschnaupe oder umgangssprachlich Schnabel genannt. Alternativ zu dieser Auswölbung, kann der Messeimer mit einem Trichterauslauf ausgestattet sein. Er ist eine trichterförmige Erweiterung des Eimers, der für einen sauberen Ablauf der Flüssigkeit sorgt. Der Trichter bündelt die ablaufende Flüssigkeit zu einem dünnen Strahl. Einige Messeimer verfügen zusätzlich zum Tragebügel über einen starren Griff. Er befindet sich entgegengesetzt zur Ausgussvorrichtung am unteren Ende des Messeimers. Mit dem Griff kann der Messeimer während des Abgießens stabil gehalten werden.

Typische Einsatzbereiche des Messeimers

Der Messeimer wird als Transport- aber auch als Messgefäß in vielen professionellen Bereichen eingesetzt. Das Material des Eimers schränkt die möglichen Stoffe jedoch ein. Besonders beständig sind Messeimer aus verzinktem Stahlblech. Sie sind auch bei häufiger Verwendung korrosionsstabil, äußerst langlebig und gut zu reinigen. Für neutrale Flüssigkeiten und Wasser eignen sich die Messeimer aus Kunststoff sehr gut. Sie haben ein geringeres Eigengewicht, sind jedoch nicht so langlebig. Die Messeimer können auch aus Edelstahl gefertigt sein, der eine sehr hygienische Reinigung ermöglicht.
Die Messeimer werden in der Gastronomie verwendet, ebenso in KFZ-Betrieben, in Laboren, dem Handwerk und der Industrie.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.