Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Mobile Musikanlage

  Mobile Musikanlage  (27 Angebote unter 28.219.119 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mobile Musikanlage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Mobile Musikanlage"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Mobile Musikanlage
^

Mobile Musikanlage - variabel einsetzbar

Da die mobile Musikanlage einfach zu transportieren ist und trotz kompakter Größe eine ordentliche Leistung erzielt, kann diese natürlich sehr variabel eingesetzt werden. Gerne werden diese Musikanlagen bei Sport, zum Beschallen der Halle oder auf kleineren Veranstaltungen und Festen genutzt. Wichtig ist, dass Sie beim Kauf darauf achten, welche Anschlüsse die mobile Musikanlage mitbringt, damit Sie diese auch in allen Lagen nutzen können.

CD, Kassetten und MP3 Player

Schon fast standardmäßig wird in allen neuen Geräten ein CD-Laufwerk eingebaut. Der Vorteil des CD-Laufwerkes ist, dass Sie damit eine sehr gute Soundqualität erreichen. Viele Laufwerke können aber mittlerweile auch MP3s abspielen, sodass Sie nicht immer eine CD wechseln müssen, wenn diese durchgelaufen ist. Sie können also auch in MP3 Form bis zu 4 Stunden Musik über die MP3-CD abspielen lassen. Vor allem bei längeren Veranstaltungen ist dies sehr günstig. So kann man sich bereits vorher feste Playlists erstellen, die einen langen Musikgenuss ohne CD-Wechsel garantieren. Aber auch das Abspielen von Kassetten ist bei vielen mobilen Musikanlagen möglich. Vor der Anschaffung sollte man daher prüfen, welche Medien auf der Anlage unbedingt abgespielt werden können.

USB und weitere Anschlüsse

Wenn Sie es ganz unkompliziert haben wollen, sollten Sie darauf achten, dass Sie eine mobile Musikanlage mit einem USB Anschluss erwerben. Damit können Sie ohne großen Aufwand die Musik von einem Stick abspielen lassen. Dafür sollten Sie einen Stick nutzen, der mindestens USB 2.0 unterstützt, sodass die Musik reibungslos abgespielt werden kann. Ein weiterer Anschluss, der für Veranstaltungen mit Moderationsanteil notwendig ist, ist der Mikrofoneingang. In der Regel sollten Sie dabei auf einen 6,3 mm Klinken-Anschluss setzen, da fast alle Mikrofone diesen Anschluss benötigen.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.