Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: naturschwamm iwh, naturschwamm schuller
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Naturschwamm

  Naturschwamm  (17 Angebote unter 28.218.937 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Naturschwamm“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Naturschwamm"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Naturschwamm
^

Naturschwamm - mehr als nur Badespaß

Mit Naturschwämmen verwöhnen Sie Ihre Gäste in Hotelbadezimmern nicht nur, sondern Sie leisten auch einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Naturschwämme sind, wie der Name schon sagt, ein natürliches Material, das nach dem Ernten nachwächst und somit immer wieder von Neuem zur Verfügung steht. Allerdings wachsen die durch ihre besondere Optik und das positive Waschverhalten auffallenden Schwämme nur in glasklaren Gewässern und werden von Hand geerntet. Das hat seinen Preis, aber auch einige Vorteile.
Ein gern genutzter, aber artfremder Verwendungszweck ist der Einsatz bei Malerarbeiten, um stilvolle Effekte an die Wand zu zaubern.

Natürlich schöne Haut

Naturschwämme bieten im Badezimmer die Möglichkeit, durch ihre hohe Wasseraufnahmekapazität ein besonders entspannendes Bad zu nehmen. Die im trockenen Zustand recht harten Schwämme werden nach dem Vollsaugen mit Wasser herrlich weich. Durch Auswringen geben sie die gespeicherten Wassermassen frei und können somit Rücken und Oberkörper mit dem warmen Nass überströmen lassen. Je größer der Schwamm hierbei ist, umso mehr Wasser kann gespeichert werden.

Peeling beim Waschen mit dem naturschwamm

Neben dem Wasserspeicher als Badeschwamm werden Naturschwämme hauptsächlich auf Grund der Struktur im Bereich der Körperhygiene eingesetzt. Durch die feine und doch raue Oberfläche der Naturschwämme werden abgestorbene Hautreste beim Waschen entfernt und eine tiefe Reinigung der Haut bis in die Poren durchgeführt. Durch die leicht kratzende Massage beim Waschen regen Sie die Blutzirkulation mit dem Naturschwamm an und verbessern Ihre Durchblutung. Aber Achtung: Besonders sensible Hauttypen und Menschen mit Hautveränderungen und -erkrankungen sollten auf das Benutzen des Naturschwammes verzichten, um die Haut nicht weiter zu reizen.

Einsatz in den vier Wänden

Egal, ob wischen, reiben oder tupfen, mit einem Naturschwamm lassen sich kreative Ideen an Wänden verwirklichen. Ob Ton in Ton oder frische und lebendige Farben, ineinander verlaufende Strukturen oder strikte Trennungen von Untergrund und Muster sind möglich.
Wichtig ist den, Schwamm, der auf dem Meeresgrund wächst, komplett zu durchnässen, bevor Sie mit der kreativen Gestaltung beginnen. Dadurch wird er durch und durch geschmeidig. Wringen Sie den mit Wasser vollgesogenen Schwamm so weit aus, dass er tupftrocken ist, und benetzen Sie ihn mit der gewünschten Menge Farbe und schon kann es losgehen. Wenn Sie fertig sind, steht nach einer vollkommenen Farbbefreiung des Schwammes durch die Reinigung mit Wasser einem erneuten Malereinsatz nichts im Weg.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.