Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Oldenburger Spaten

  Oldenburger Spaten  (0 Angebote unter 28.022.571 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Oldenburger Spaten"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Oldenburger Spaten
^

Der Oldenburger Spaten für Erdsubstrate mit harter Krume

Neben Gartenwerkzeugen und Pflanzhilfen wie den Scharlüfter und den Kultivator zur Saatvorbereitung zählen vor allem der Spaten und die Schaufel zu den Gartengeräten, mit denen sich im Vorfeld zur Kultivierung von Nutz- und Zierpflanzen der Boden optimal bearbeiten lässt. Der Oldenburger Spaten zeichnet sich gegenüber dem herkömmlichen Gärtnerspaten und dem Bremer Spaten dadurch aus, dass dieser, - ähnlich dem Geestemünder Spaten -, über ein spitz zulaufendes, dreieckig geformtes Blatt verfügt. Im Garten- und Landschaftsbau stellt dieser typische Bauspaten für alle Erdarbeiten ein universelles Allround-Talent dar, der seine Vorzüge vor allem bei besonders durchwurzelten Substraten oder harten Erdkrumen ausspielt.

Ideal zur Vorbereitung von Rodungsarbeiten und zum Abstechen

Sollen im Rahmen der Forstwirtschaft störende Bepflanzungen umgesiedelt oder komplett zur Erhaltung der Baumbestände gerodet werden, so reichen die Axt und das Hackebeil nicht für diese forstwirtschaftlichen Maßnahmen aus.Denn nach dem Fällen befindet sich das unterirdische, Raum verdrängende Wurzelwerk noch immer in der Erde. Um dieses tief und weiträumig abzustechen und auszuheben und den Boden umzugraben, kann der Oldenburger Spaten erstklassige Dienste leisten, da das spitze, scharfe Blatt ohne große Kraftanstrengung mit einem einfachen Spatenstich in das Erdreich eindringt und auch dickes Wurzelgeflecht durchtrennt. Der Bremer Spaten mit einer flachen, geraden Kante könnte hier beispielsweise problematisch sein, da das Blatt durch seine größere Oberfläche nur sehr schwierig in das Erdsubstrat zu treiben ist, wenn dieses über einen hohen Lehmanteil verfügt oder die Bodenkonsistenz sehr trocken und verhärtet ist. Anschließend kann der Rodespaten zum Einsatz kommen für den Fall, dass der restliche Wurzelballen der Kulturpflanzen ausgehoben werden soll und Bepflanzungen umgesiedelt oder am anderen Ort neu kultiviert werden. Der Oldenburger Spaten ist ohne Rand am Blatt konzipiert. Durch dieses Design ist ein einfacher Spatenstich gewährleistet, wenn es um das leichte Abstechen der Beeteinfassung geht.

Der passende Spatenstiel für ein ergonomisches Arbeiten

Ausführungen ohne vorhandenen Spatenstiel bieten die Möglichkeit, das Blatt mit dem passenden Gerätestiel auszustatten. Dabei ist bei der Länge des Stiels darauf zu achten, dass in aufrechter Position der Spaten inklusive Blatt und Stiel bis zur Brusthöhe reichen, um eine komfortable Arbeitshaltung sowie eine ideale Hebelwirkung zu garantieren.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.