Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Panoramabrille

  Panoramabrille  (364 Angebote unter 28.218.940 Artikeln)Zum Expertenwissen

Vollsichtbrille von 3M
ab € 6,25*
 Stück 
Vollsichtbrille von Univet
ab € 10,02*
 Stück 
Vollsichtbrille von Bollé Safety
ab € 10,69*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Panoramabrille“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Panoramabrille"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   25   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Panoramabrille
^

Volle Sicht und voller Schutz mit einer Vollsichtbrille

Vollsichtbrillen gewährleisten einen maximalen Rundumblick. Das Sichtfeld wird kaum eingeschränkt, die Augen jedoch vor von allen Seiten vor Gefährdungen geschützt. Der auch als Korbschutzbrille bekannte Arbeitsschutz kann kurzfristig über einer Korrekturbrille getragen werden.

Vollsichtbrille sind Korbschutzbrillen

Vollsichtbrillen sind Schutzbrillen mit einem Bügel oder Kopfband, die eine maximale Rundumsicht ermöglichen. Sie sind meist mit einer indirekten oder direkten Belüftung ausgestattet und können über Korrekturbrillen getragen werden. Die Vollsichtbrillen eignen sich für die Arbeit mit Flüssigkeiten, Gasen, Staub, Rauch, Splittern, UV-Strahlung und bei der Gefahr, dass herumfliegende Teilchen aufschlagen könnten. Zu beachten ist, dass nicht jede Brille vor jeder Gefahr schützt. Eine Anpassung an das jeweilige Arbeitsumfeld ist unerlässlich.

Vollsichtbrillen mit Korrekturbrillen

Vollsichtbrillen sind häufig als Überbrillen im Einsatz. Sie können über die Korrekturbrille gezogen werden. Diese Möglichkeit ist für den kurzfristigen Einsatz gedacht. Vollsichtbrillen neigen zum Beschlagen, wenn eine zweite Brille unter ihnen getragen wird. Einige sind mit einem direkten oder indirekten Belüftungssystem ausgestattet. Durch diese Vorrichtung kann ein Luftaustausch stattfinden, der das Beschlagen verzögert oder vermeiden hilft. Vollsichtbrillen sind über Korrekturbrillen nur dann angenehm zu tragen, wenn sie die Bügel der Korrekturbrille nicht an den Kopf pressen. Auch sollte das enge Aufliegen der beiden Gestelle vermieden werden. Passen die Brillen nicht zueinander oder ist der Druck zu hoch, vermindert dies den Komfort. Das Miteinander dieser Brillen ist in der Regel nur auf Kurzfristigkeit ausgelegt, nicht aber auf ganze Arbeitstage.

Vorzüge der Vollsichtbrillen

Die Vollsicht- oder Korbschutzbrille umschließt den gesamten Bereich um und vor den Augen. Er schottet die wertvollen Sinnesorgane zuverlässig vor Staub ab, ebenso hält er Splitter fern. Die Schutzgläser sind bei den meisten Vollsichtbrillen austauschbar. Bei Beschädigung muss die Brille nicht komplett gewechselt werden, sondern nur die Gläser, sofern auch nur sie beschädigt sind. Der umfassende Schutz lässt jedoch, je nach Modell, einen maximalen Rundumblick zu. Ideal ist es, wenn die Brille hierfür gebogen ist und auch an den Seiten einen Durchblick gewährt. Diese ergonomischen Brillen bieten einen hohen Tragekomfort. Ein weites Sichtfeld ist auch bei flachen Sichtbrillen mit transparenten Seitenbereichen gewährleistet. Vollsichtbrillen halten mit einem Kopfband zuverlässig, auch bei Arbeiten in geneigten Positionen. Bügel sollten optimal sitzen um die gleiche Sicherheit zu gewährleisten.

Arbeitsschutz in jedem Bereich

Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit sind wichtige Themen in unserer Gesellschaft. Der maximale Schutz vor Gefahren sollte bei jeder Arbeit gewährleistet sein. Auch spezialisierte Arbeitsschutzkleidung und Handschuhe sind erhältlich.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.