Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: pfefferspray ballistol, walther pfefferspray
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Pfefferspray

  Pfefferspray  (8 Angebote unter 28.218.945 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Pfefferspray“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Pfefferspray"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Tierabwehrspray PFEFFER-KO FOG 40ml m.Gürtelclip Spraydose BALLISTOL (13 Angebote) 
Tierabwehrspray · enthält 11 % hochkonzentriertes, natürliches Pfefferkonzentrat Oleoresin Capsicum · bedeutet auch für den bissigsten Vierbeiner den technischen KO · zum Schutz beim Spaziergang, j...
BALLISTOL
24416
ab € 3,74*
pro Stück
 
 Stück
WALTHER Pfefferspray mit UV Markierung, balistischer Strahl,Sprühweite ca. 5 m (2 Angebote) 
WALTHER ProSecur Pfefferspray 53 ml mit UV Markierung, ballistischer Strahl WALTHER PROSECUR Pfefferspray zur Tierabwehr Eine akute Gefahrensituation tritt immer unerwartet auf. Ob beim Joggen, ein...
Walther
2.2014
ab € 15,33*
pro Stück
 
 Stück
Display Pfeffer-KO FOG im Blister Inhalt 12 x 40 ml (3 Angebote) 
Pfeffer KO Fog Eigenschaften: • Sprühnebel bis zu 4 Meter • Enthält 11 % natürliches, hochaggressives Pfefferkonzentrat (OC) • Macht Angreifer sofort handlungsunfähig • Einfach in der Handhabung, e...
k.A.
ab € 58,30*
pro 40 Milliliter
 
 Stück
PERFECTA Animal Stop 110 Pfefferspray, balistischer Strahl, 50 ml (2 Angebote) 
PERFECTA Animal Stop 110 Pfefferspray ballistischer Strahl, Inhalt 50 ml PERFECTA Animal Stop 110 Pfefferspray Eine akute Gefahrensituation tritt immer unerwartet auf. Ob beim Joggen, einem Spazier...
Walther
2.1905
ab € 4,12*
pro Stück
 
 Stück
PERFECTA Animal Stop 110 Pfefferspray, konischer Strahl, 40 ml (2 Angebote) 
PERFECTA Animal Stop 110 Pfefferspray konischer Strahl, Inhalt 40 ml PERFECTA Animal Stop 110 Pfefferspray Eine akute Gefahrensituation tritt immer unerwartet auf. Ob beim Joggen, einem Spaziergang...
Walther
2.1904
ab € 2,76*
pro Stück
 
 Stück
WALTHER Pfefferspray mit UV Markierung, konischer Strahl,Sprühweite ca. 3 m (2 Angebote) 
WALTHER ProSecur Pfefferspray 53 ml mit UV Markierung, konischer Strahl WALTHER PROSECUR Pfefferspray zur Tierabwehr Eine akute Gefahrensituation tritt immer unerwartet auf. Ob beim Joggen, einem S...
Walther
2.2013
ab € 15,31*
pro Stück
 
 Stück
Tierabwehrspray PFEFFER-KO FOG BALLISTOL (1 Angebot) 
Eigenschaft: mit Gürtelclip Inhalt: 40 ml Produktart: Hautschutz Gebinde: Spraydose Marke: BALLISTOL | |
STEIN HGS
ab € 30,71*
pro Stück
 
 Stück
AMF Andreas Maier
69128100060018
ab € 28,64*
pro 6 Stück
 
 Kartonage
Weitere Informationen zum Thema Pfefferspray
^

Was Sie über Pfefferspray wissen sollten

Das Pfefferspray ist ein relativ bekanntes Abwehrmittel, welches sowohl von Polizeibeamten, Zoll, Personenschützern und auch Privatpersonen zum Schutz vor Übergriffen getragen und unter Umständen auch verwendet wird.

Einsatzmöglichkeiten und Wirkungen des Pfeffersprays

Das Pfefferspray wird als Reizstoff sowohl gegen Menschen als auch gegen Tiere eingesetzt. Das Abwehrmittel macht den Gegenüber innerhalb weniger Sekunden bewegungsunfähig, da es die Haut, die Augen und die Atmung reizt. Es findet daher vor allem in Notwehrsituationen Anwendung.
Bekommt man das Pfefferspray in die Augen, beginnen diese zu schmerzen und schließen sich krampfhaft, so dass man nicht mehr zum Sehen in der Lage ist. Bekommt man das Spray in die Atemwege, so sorgt dies für einen Hustenanfall. Auf der Haut wirkt der Stoff ebenfalls stark reizend, was vor allem an Rötungen, Juckreiz und Schwellungen zu erkennen ist.

Der Unterschied zwischen Pfefferspray und CS-Gas

Das CS-Gas wird häufig mit dem Pfefferspray verwechselt, da die Anwendung gleich ist. Der Unterschied zwischen beiden Reizstoffen besteht im Wirkstoff. Während das CS-Gas mit dem Aerosol als Tränengas bekannt ist, bewirkt das Pfefferspray mit dem Oleoresin capsicum einen größeren Effekt im Hinblick auf die Selbstverteidigung, da es den Körper mehrfach reizen kann.
Das CS-Gas ist in seiner Wirkung nicht so sehr kalkulierbar wie das Pfefferspray. CS-Gas wird zwar als ungefährliche Waffe eingeordnet, aber es gibt Belege, die Lungenschäden als Folgeerscheinung einer CS-Gas-Attacke zeigen. Weitere Langzeitschäden können in Herz und Leber auftreten. Die Unberechenbarkeit wird vor allem darin ersichtlich, dass circa 50 Prozent der Menschen, die CS-Gas in einer niedrigen Konzentration auf ihren Körper bekommen haben, keine Reaktion gezeigt haben.

Polizeiliche Anwendung des Pfeffersprays

Bei der Polizei wird gegenwärtig das Pfefferspray dem CS-Gas vorgezogen. Das Spray wird als Einsatzmittel eingesetzt, um einen „unmittelbaren Zwang“ auszuüben. Auf diese Weise soll der Gebrauch einer Schusswaffe unnötig werden. Der Wirkstoff wird auch in Geschossen verwendet. Diese platzen bei dem Kontakt mit einem Menschen auf und bringen so den Reizstoff über eine längere Distanz direkt zum Ziel.

Bei dem Pfefferspray ist der Sprühkopf entscheidend

Generell kann gesagt werden, dass es zwei Arten der Sprühköpfe gibt. Zum einen gibt es Sprays, die den Reizstoff im Raum mehr verteilen und dadurch eine größere Fläche berühren können. Der Nachteil besteht allerdings in der Distanz. Die verstreuende Wirkung schränkt die Reichweite des Pfeffersprays ein. Zum anderen gibt es Pfeffersprays, die den Wirkstoff gebündelt versprühen. Hierbei wird ein geschlossener Strahl auf ein Ziel hin geschossen. Die Bündelung erlaubt ein weiteres Sprühen als bei dem anderen Pfefferspraytyp. Der Nachteil ist jedoch der, dass das Spray nur direkt auf ein bestimmtes Ziel hin eingesetzt werden kann und keine größere Fläche abdeckt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.