Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Polierinstrument

  Polierinstrument  (1 Angebot unter 28.009.850 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Polierinstrument“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Polierinstrument"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
POLIERINSTRUMENT, DOPPELEND., FIG. 28/29 VE:ST (1 Angebot) 
POLIERINSTRUMENT, DOPPELEND., FIG. 28/29 VE:ST
KLS Martin
44-377-28-07
ab € 48,60*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Polierinstrument
^

Das Polierinstrument zur Bearbeitung von Füllungen

Das Polierinstrument als Dentalinstrument dient vielfach in der konservierenden Behandlung dazu, Zahnfüllungen zu kondensieren, zu glätten und zu polieren. Dafür läuft der abgeknickte Haken der Arbeitsenden in einem kleinen Ball oder einer kleinen Kugel aus. Sehr häufig findet man hier doppelendiges Instrumenten-Werkzeug vor, so dass etwa an einer Seite eine Kugel mit 2,3 mm und an der anderen Seite mit 1,3 mm Durchmesser zu finden ist.

Was bedeutet es, Zahnfüllungen zu kondensieren?

Mit der Füllungstherapie werden kariöse Stellen und andere Beschädigungen der Zähne an Einzelzähnen behoben. Von Kondensation spricht man, wenn z.B. Amalgam-Kapseln in die Zahnhöhle eingebracht werden und dort reagieren. Beim Kondensieren erhärtet sich das Material und überflüssiges Quecksilber wird abgenommen.

Die Griffstärken

Die Griffstärken werden durch eine Raute mit folgender Zahl gekennzeichnet, wie etwa „Griff #41“. Die Zahl besagt etwas über die Griffstärke, je höher sie ist, desto größer ist der Durchmesser des Griffs. Oftmals ist es auch so, dass größere Griffe auch mit größeren Instrumentenspitzen gekoppelt sind. Dickere Griffe lassen damit auf höhere Kräfte beim Halten und auch mehr Kraftaufwand in der Benutzung wie beim Glätten von Füllungen ahnen.

Die Instrumentenspitzen

Die Form und Ausführung der Instrumentenspitze kann entweder nach der Art oder dem Erfinder oder anhand gängiger Angaben erfolgen. Letztere sind bei Instrumenten des Dentalbedarfs als Figur und Zahl, wie etwa „Fig. 26/27“ oder „Fig. 27/29“ vorzufinden. Eine doppelte Zahlenangabe bezieht sich immer auf ein doppelendiges Werkzeug mit zwei verschiedenen Arbeitsbereichen. Die eben genannten Figur-Angaben beziehen sich wieder auf kugelförmige Enden der Instrumentenspitzen.

Die Materialien

Ob bei den Polierinstrumenten der Griff und die Arbeitsenden aus Edelstahl bestehen oder ob der Griff aus Kunststoff geformt sein soll, ist mehr eine Frage des persönlichen Geschmacks, denn tragende Gründe für eine Unterscheidung gibt es sachlich nicht. Beide Formen der Instrumente lassen sich gleich gut autoklavieren bzw. sterilisieren. Die Instrumente mit Kunststoffanteilen können ein wenig leichter und etwas kostengünstiger sein. Farbmarkierungen zur Unterscheidung der Werkzeuggröße sind auf Metall ebenso wie auf Kunststoff möglich.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.