Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Räucherstäbchen

  Räucherstäbchen  (1 Angebot unter 28.009.777 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Räucherstäbchen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Räucherstäbchen"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Weitere Informationen zum Thema Räucherstäbchen
^

Räucherstäbchen - Düfte aus Räucherwerk

Der Traum von 1001 Nacht, die Sinnlichkeit des Fernen Ostens oder einfach nur die Verbesserung des Raumklimas - die Verwendung von Räucherwerk ist vielfältig und nahezu so alt wie die Menschheit. Räucherstäbchen begleiten den Menschen schon seit Jahrhunderten. Ihre Handhabung ist einfach, ihre Einsatzmöglichkeiten sind ebenso vielfältig wie die angebotenen Duftnoten.

Räucherstäbchen und Räucherkegel

Räucherstäbchen bestehen aus einem Holz- oder Bambusspan als Trägerstoff und einem darauf aufgebrachten Räucherwerk, das je nach Zusammensetzung unterschiedliche Wirksubstanzen hat. Im Allgemeinen werden die Räuchermischungen auf die Stäbchen durch Rollen aufgetragen, seltener durch Mischen und Kneten hergestellt und anschließend in eine Stäbchenform gepresst (modelliert).

Lange Tradition

Die Duftzusammenstellungen gründen sich auf lange Traditionen aus dem asiatischen und fernostasiatischen Raum. Insbesondere bei religiösen Zeremonien wurden und werden Räucherstäbchen zur kultischen Verehrung, aber auch zur Meditation eingesetzt. Mittlerweile haben diese traditionsreichen Duftspender jedoch auch die westliche Welt erreicht und erobert. Neue Duftmischungen werden fortlaufend ersonnen und angeboten.

Beliebt in der Weihnachtszeit

Vorwiegend der Weihnachtszeit vorbehalten sind Räucherkegel, auch liebevoll Räucherkerzchen genannt. Die kleinen kegelförmigen Räucherwerke sind für die rauchenden Pfeifen der Räuchermännchen verantwortlich. Sie werden - in den Bauch - dieser urtypischen Weihnachtsfiguren gestellt. Sie bestehen aus Naturharz, meist von Weihrauch, das mit Sandelholz, Holzkohle, Rotbuchen- und Kartoffelmehl verarbeitet wird. Die Duftpalette ist weniger breit wie die der Räucherstäbchen. Sie beinhaltet typische Weihnachtsdüfte wie Tanne, Weihrauch oder Zimt sowie einige Duftkompositionen mit fruchtigen Noten.

Anzünden und genießen

Die Räucherstäbchen werden einzeln oder gebündelt zunächst am oberen (dicken) Ende mit einer offenen Flamme (Streichholz oder Feuerzeug) entzündet. Sobald das Räucherstäbchen eine kleine Flamme aufgenommen hat, wird es um die Längsachse leicht gedreht, um ein erstes Durchglühen der Spitze zu erreichen. Ist dies geschehen, so wird die Flamme ausgepustet oder ausgeschlagen, so dass sich die Glut in dem Belag des Stäbchens hält und der eigentliche Räucherprozess beginnen kann. Der Trägerstoff brennt dabei zusammen mit dem Räucherwerk selbstständig langsam ab.
Dabei ist zu beachten, dass ein Bambus-Span nahezu geruchlos abbrennt, wogegen ein Holz-Span die eigentliche Rauchnote des Räucherwerkes immer leicht verändert, da Holz bei der Räucherung eine eigene Duftnote entwickelt. Der Abbrennvorgang ist richtig, wenn das Räucherstäbchen durch Glühen nach und nach abschwelt. Dabei ist es ratsam, eine entsprechende Halterung zu nutzen, um Verschmutzungen des Untergrundes durch die nach und nach herabfallende Asche vorzubeugen. Für Erstanwender empfiehlt sich daher die Beschaffung eines ganzen Räucherstäbchen-Sets.

Duftkompositionen

Je nach Raumgröße können nach eigenem Geschmack auch mehrere Räucherstäbchen gleichzeitig eingesetzt werden. Dabei lassen sich auch Duftkompositionen durch die immer neue Zusammensetzung diverser Räucherstäbchen kreieren. Räucherkegel werden ebenso wie Räucherstäbchen angezündet und anschließend ausgepustet. Für das vollständige Abschwehlen der Kerzchen muss ständig für Luftzufuhr gesorgt werden. Am einfachsten brennen sie auf kleinen Schälchen und damit unter konstanter Luftzufuhr ab. In Räucherfiguren muss für einen durchgängigen Luftzug gesorgt sein.

Tipps für schöne Dufterlebnisse

Der zauberhafte Duft von Räucherstäbchen und Räucherkegeln lässt sich durch eine schöne Dekoration, aber auch durch passende Beleuchtung zu einem noch intensiveren Genuss machen. Allgemein sind Räucherstäbchen im Vergleich zu anderem Räucherwerk (beispielsweise auf Antrazithkohle-Pellets oder auf Holzkohle) wesentlich leichter zu handhaben und deutlich sparsamer im Verbrauch. Zudem lassen sich Duftkompositionen gerade mit Räucherstäbchen viel leichter herstellen.

Mehr zum Thema

Wenn Sie das Thema interessiert, empfehlen wir Ihnen unsere Übersichtsseiten Therapiebedarf und Entspannungstherapie.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.