Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: ratschenzug yale, ratschenzug kito, ratschenzug pfaff
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Ratschenzug

  Ratschenzug  (780 Angebote unter 28.022.571 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Ratschenzug“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Ratschenzug"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   52   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Ratschenzug
^

Hebelzug - der Vielseitige, wenn es ums Heben geht

Ein Hebelzug leistet Ihnen bei Montagearbeiten, in Speditionen, in der Industrie und im Lager sowie auf der Baustelle immer dann gute Dienste, wenn es um es das Heben, Ziehen oder Festzurren geht. Im Unterschied zu Seilzügen werden bei Hebelzügen meist Ketten eingesetzt. Dank kräftesparender Hebeltechnik erlaubt ein Hebelzug eine mühelose Lastenbewegung.

Geringe Kraftanstrengung beim Hebelzug

Durch die Nutzung des Hebels wird es in Kombination mit verschiedenen Getriebeübersetzungen und unterschiedlich langen Hebeln möglich, mit geringem Kraftaufwand enorme Lasten zu bewältigen. Durch die Ratschenbewegung über den Hebel wird der Hub und Zug übertragen und die Bewegung der Last in die gewünschte Richtung vollzogen. Ein besonders geringes Eigengewicht und geringe notwendige Hubkräfte machen den Hebelzug besonders vielseitig und anwenderfreundlich.

Der Hebelzug als Allrounder

Egal, ob beim Verlegen von Rohren, zur genauen Positionierung von Lasten, zum Heben und Senken von Stahlträgern oder zum Verzurren von Schwerlasten zur Ladungssicherung, mit den kompakten und doch leistungsstarken Hebelzügen wird durch einfache Bewegung eine effektive Übersetzung der Kraft gewährleistet. Einfach den Hebelzug anlegen und mit der Hebelbewegung beginnen. Durch die Lastenbremse ist ein Wegrutschen der Last weitestgehend ausgeschlossen, so dass auch Schwerlasten zuverlässig und sicher bewegt werden können.

Die Traglast

Damit der Hebelzug ausreichend dimensioniert ist und die entstehenden Lasten bewältigen kann, darf die maximale Traglast nicht überschritten werden. Zahnräder, Ketten, Bremsen und Sicherungen können sonst schnell Schaden nehmen. Wichtig ist auch die Tragkraft der verwendeten Lastkette. Diese sollte unbedingt nach der DIN EN 818-7 an die gegebenen Erfordernisse angepasst werden, um ein Reißen und somit Unfälle und Beschädigungen zu verhindern. Einige Hebelzüge sind mit zusätzlichen Überlastsicherungen ausgestattet, diese ermöglichen ein besonders sicheres Handling. Wählen Sie Ihren neuen Hebelzug mit ausreichend Tragkraftspielraum aus, um in jeder Situation ein einsatzbereites Hebewerkzeug zu besitzen.

Die Hubhöhe

Damit der Hebelzug neben der nötigen Tragkraft auch den erforderlichen Hub leistet, ist dieser Aspekt zusätzlich bei der Auswahl zu berücksichtigen. Die maximale Wegstrecke des Hebelzugs entspricht auch gleichzeitig dem benötigten Hub. Dies ist nicht nur beim Heben und Ziehen ein wichtiger Aspekt, sondern auch beim Verzurren. Berücksichtigen Sie hierbei die Dehnbarkeit bis zur festen Verzurrung der jeweiligen Ladungssicherungselemente.

Freilauf und Kettenführung

Damit die Positionierung der Kette mühelos erfolgen kann und kein langwieriges Durchhebeln erforderlich wird, sollten Sie bei der Auswahl des Hebelzuges auf eine vorhandene Freilaufschaltung achten. Diese ermöglicht es, die Kette einfach und ohne großen Zeit- und Arbeitsaufwand auf die gewünschte Länge zu ziehen. Weiterhin ist eine exakte Kettenführung unerlässlich. Diese sorgt dafür, dass die Kette sowohl bei Belastungen als auch lastfrei in der richtigen Position zur Antriebsnuss verbleibt und ein sofortiger Einsatz des Hebelzuges möglich wird. Die Kettenführung sollte zudem so konstruiert sein, dass sie einen ausreichenden Schutz vor eindringender Verschmutzung bietet, was die Kette blockieren könnte.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.