Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Reisetasche

  Reisetasche  (119 Angebote unter 28.212.160 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Reisetasche“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Reisetasche"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Reisetasche
^

Die Reisetasche - der perfekte Wegbegleiter für Männer und Frauen

Müssen Sie aus beruflichen Gründen als Geschäftsmann oder als Geschäftsfrau eine kurze Reise antreten oder aber ist nur ein kleiner Kurztrip in eine andere Stadt über das Wochenende hinweg geplant, so benötigen Sie hierfür keinen sperrigen Reisekoffer, da eine Reisetasche den Zweck ebenfalls erfüllt und gute Dienste erweist. Große und auch kleine Dinge finden in den vielen Fächern Platz, wie selbstverständlich auch diverse Kleidungsstücke wie Hose, Pullover, Socken, Unterwäsche, Schuhe und auch modische Accessoires. Die für die Hygiene täglich benötigten Reinigungsprodukte und Pflegemittel sind darüber hinaus ebenfalls schnell und einfach in einer Reisetasche verstaut.

Es darf auch ruhig etwas mehr Stauraum sein

Reisegepäcktaschen gibt es in unterschiedlichen Größen, mit mehr oder aber auch mit weniger Stauraum für Ihre Utensilien, welche auf eine Reise mitgenommen werden sollen. Eine Reisetasche kann von dem fassenden Volumen mit einem Koffer mithalten, wenn die Tasche richtig gepackt wurde. Auch faltbare Reisetaschen bieten genügend Stauraum für die wichtigsten Kleidungsstücke und weitere Gegenstände.

Reisetaschen sollten recht robust sein

Gerade während der Verladung in Flugzeuge wird nicht gerade zimperlich mit Reisegepäcktaschen umgegangen. Daher sollte stets darauf geachtet werden, robuste Materialien in die Kaufentscheidung mit einfließen zu lassen. Damit keine Reisetasche ausgehändigt wird, bei welcher die Nähte aufgeplatzt sind oder aber der Tragegriff die Last nicht ausgehalten hat, der sollte auf jeden Fall auf Qualität zurück greifen, um sich unangenehme Überraschungen von Anfang an zu ersparen. Auch bei Bahnfahrten oder bei Reisen im Auto hat sich eine Reisetasche schon oftmals bewährt. Zumeist werden Reisetaschen aus Synthetik hergestellt, da dieses sich als recht robust und äußerst pflegeleicht erwiesen hat. Natürlich gibt es auch Reisetaschen aus hochwertigem Leder, welche sich als gute und ebenso robuste Reisebegleiter heraus gestellt haben. Befinden sich noch kleine Noppen unter dem Boden der Reisetasche, so ist eine Verschmutzung oder ein Durchweichen des Reisetaschenbodens ausgeschlossen.

Die Reisetasche als Sporttasche

Reisetaschen sind in unterschiedlichen Farben zu haben, natürlich auch mit sportlichen Designs. Aus diesem Grund hat sich die Reisetasche in allen Gesellschaftsschichten auch als Sporttasche eingebürgert, sofern sie aus Synthetik besteht.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.