Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Relieffarbe

  Relieffarbe  (2 Angebote unter 28.218.919 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Relieffarbe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Relieffarbe"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Weitere Informationen zum Thema Relieffarbe
^

Relieffarben sorgen für  tolle Effekte und saubere Konturen

Mit Relieffarben lassen sich auf unterschiedlichen Materialien außergewöhnliche Effekte zaubern und klare Umrisse auftragen. Mit den vielen angebotenen Künstlerfarben können Textilien, Papier, Holz, Glas, Keramik und Metall professionell verziert werden. Die Palette reicht dabei von zarten Pastelltönen in verschiedenen Schattierungen bis zu klaren kräftigen Farben. Das Besondere daran sind die 3-D-Effekte, wodurch die Bilder und Verzierungen sehr plastisch wirken. Dabei sind feine Ornamente ebenso möglich wie die Umrisse aufwendiger Darstellungen.

Relieffarben sind leicht aufzutragen

Pinsel und anderes Auftragswerkzeug sind für die Arbeit mit Relieffarben nicht erforderlich - die gebrauchsfertigen Farben werden direkt aus der Tube aufgetragen. Für ein schönes Ergebnis sollte der Malgrund immer sauber und trocken sein. Die Relieffarben können auch zur Konturgebung in Verbindung mit Stoffmalfarben verwendet werden. Für eine gute Haltbarkeit ist es wichtig, die Farben nach dem Trocknen zu fixieren.  Bei Textilien geschieht dies häufig durch Bügeln, andere bemalte Werkstoffe werden - je nach Material - im Backofen fixiert. Die meisten der erhältlichen Farben sind lichtecht und bleiben auch nach mehrmaliger Maschinenwäsche erhalten,  das ist vor allem für das Verzieren von Stoffen  und Kleidungsstücken wichtig. Damit auch Kinder Relieffarben benutzen können, sind viele davon auf Wasserbasis hergestellt und vollkommen ungiftig. Verschlucken sollte man die Farben natürlich trotzdem nicht.

Konturfarben für Fliesen und Ton

Sollen Fliesen oder glasierte Gegenstände mit plastischen Mustern verziert werden, dann gibt es auch hierfür die passenden Farben. Sie werden ebenfalls direkt aus den Tuben auf den Untergrund aufgetragen und sind  in verschiedenen Schattierungen und Metallictönen erhältlich. Damit lassen sich große und kleine Flächen einzigartig gestalten, sowohl von Profis als auch Amateuren. Auch edle Glas-in-Blei-Effekte - in Verbindung mit den geeigneten Glasmalfarben - sind damit möglich. Da bei dieser Technik auch giftige Farben zum Einsatz kommen, wird sie hauptsächlich von Profis angewandt. Es ist zu beachten, dass nicht alle Relieffarben waschfest sind. Konturfarben dürfen häufig nur in trockenen Räumen benutzt und die Flächen nicht mit Wasser gereinigt werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.