Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Repeatermodul

  Repeatermodul  (0 Angebote unter 28.008.688 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Repeatermodul"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Repeatermodul
^

Alarmanlagen flexibel mit Repeatermodulen

Repeatermodule ermöglichen die Integration zusätzlicher funkbasierter Komponenten in Alarmsystemen. Sie eignen sich auch für den Betrieb mit kabelgebundener Sicherheitstechnik und gestatten somit die Konzeptionierung von Hybrid-Alarmanlagen, die kabelbasierte wie auch drahtlose Bestandteile vereinen.

Technik

Die Repeatermodule sind üblicherweise in geschlossenen Gehäusen untergebracht, die über eine eigene Stromversorgung mit externem Netzteil verfügen. Die Geräte können aufgrund ihrer flachen Bauweise problemlos an Wänden oder in Schaltschränken montiert werden. Repeatermodule besitzen eine ausgefeilte Elektronik, die mehrere Funktionen in sich vereint: So werden mit ihrer Hilfe eingehende Funksignale von Meldern an die Leitstelle übertragen, und auch Signalgeber (Sirenen) können über das Repeatermodul mit der Alarmanlage verbunden werden. Da die Sirene über das Repeatermodul funkbasiert betrieben werden kann, fallen somit bei der Erweiterung einer bestehenden Installation umständliche Montage- und Kabelverlegearbeiten weg. Die Repeatermodule können dabei mit einer vorgegebenen Anzahl von maximal acht Signalgebern oder Meldern kommunizieren, und auch die Zahl der Ausgangskanäle ist in der Regel auf maximal vier begrenzt. Ein- und Ausgänge können simultan betrieben werden. Zusäzlich können Repeatermodule als Scharfschaltgeräte für Alarmanlagen genutzt werden. Welche Funktionen aktiviert sind, wird bei den Repeatermodulen außen am Gehäuse durch mehrere Status-LEDs angezeigt.

Sicherheit

Als zentrale Komponenten einer Alarmanlage sind die Repeatermodule durch unterschiedliche Mechanismen gegen Fehlfunktionen abgesichert. So gehört eine Notstromversorgung, die kurze Netzunterbrechungen überbrücken kann, ebenso zum Lieferumfang wie eine integrierte Sabotage- und Spannungsüberwachung. Letztere sind in die Elektronik des Repeatermoduls integriert und können daher nicht von außen beeinflusst werden. Im Falle von Sabotageakten oder Vandalismus ebenso wie bei Unterbrechungen oder Störungen der Energieversorgung sendet das Repeatermodul entsprechende Signale an die Zentrale, sodass von dort aus Abhilfe geschaffen werden kann.

Repeatermodule bieten somit eine kostengünstige und effiziente Möglichkeit, bei Bedarf vorhandene Sicherheitsinstallationen schnell und ohne großen Aufwand neuen Anforderungen anzupassen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.