Übersicht | "Rettungsleiter"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 480,28* pro Stück |
| |
Rettungsleiter, GS-zertifiziert, 12 m Länge (1 Angebot) Rettungsleiter, GS-zertifiziert, 12 m Länge für den Einsatz in gewerblichen und öffentlichen Bereichen geeignet mit massiven Stahlhaken ausgestattet, mit denen die Leitern an stabilen Balkon- und F... |
|
ab € 343,44* pro Stück |
| |
|
|
ab € 220,82* pro Stück |
| |
Rettungsleiter, GS-zertifiziert, 8 m Länge (12 Angebote) Rettungsleiter, GS-zertifiziert, 8 m Länge für den Einsatz in gewerblichen und öffentlichen Bereichen geeignet mit massiven Stahlhaken ausgestattet, mit denen die Leitern an stabilen Balkon- und Fe... |
|
ab € 125,78* pro Stück |
| |
|
|
ab € 337,83* pro Stück |
| |
|
|
ab € 321,68* pro Stück |
| |
|
|
ab € 229,72* pro Stück |
| |
|
|
ab € 160,66* pro Stück |
| |
Smartwares FOT-14100 Fluchtleiter (3 Angebote) Verlassen Sie Ihr Haus im Brandfall mit der Smartwares FOT-14100 Feuerleiter. Die Fluchtleiter hat eine Länge von 10 Metern und ist somit ideal für die Flucht aus dem vierten Stock. Die Leiter hat ... |
|
ab € 98,37* pro Stück |
| |
|
|
ab € 143,68* pro Stück |
| |
|
|
ab € 89,92* pro Stück |
| |
|
|
ab € 79,86* pro Stück |
| |
Rettungsleiter, GS-zertifiziert, 5 m Länge (1 Angebot) Rettungsleiter, GS-zertifiziert, 5 m Länge für den Einsatz in gewerblichen und öffentlichen Bereichen geeignet mit massiven Stahlhaken ausgestattet, mit denen die Leitern an stabilen Balkon- und Fe... |
|
ab € 181,32* pro Stück |
| |
Smartwares BBVL Fluchtleiter 4,5 Meter (5 Angebote) Mit der Smartwares BBVL Rettungsleiter können Sie Ihren vier Wänden im Brandfall entfliehen. Die Notleiter ist 4,5 Meter lang und eignet sich ideal, um von der ersten Etage zu fliehen. Mit 450 kg B... |
|
ab € 71,54* pro Stück |
| |
|
|
ab € 103,13* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Rettungsleiter | | | Die Rettungsleiter für den Notfall
Man kann sich zwar durch entsprechende Maßnahmen gegen die Gefahr eines Feuers weitgehend absichern, aber ganz ausschließen lässt sich dieses Risiko nicht. Damit für den Fall der Fälle eine Rettung möglich ist, sollte eine Rettungsleiter dafür sorgen, dass man trotz versperrter Ausgänge zum Beispiel bei Fenstern oder Balkonen ins Freie gelangt. Durch die Rettungsleiter kann auch ein zusätzlicher Fluchtweg geboten werden.
Bevor man sich allerdings eine solche Leiter besorgt, sollte die Länge der Rettungsleiter an die Höhe der Fluchtmöglichkeit angepasst werden. Häufig wird bei diesen Leitern das Stockwerk angegeben, für welches sie geeignet ist. Allerdings sollte man sich nicht darauf verlassen und zusätzlich die Länge der Leiter mit der Höhe des jeweiligen Einsatzbereiches vergleichen. Rettungsleitern erhält man in Längen z. B. von 4,5 bis 22 Metern, was in etwa zwei bis acht Stockwerken entspricht. Dank ihres geringen Gewichtes und einfachen Handhabung können Rettungsleitern von jedem verwendet werden.
Wie man eine Rettungsleiter richtig verwendet
Für eine sichere Flucht ist die richtige Handhabung dieser Hängeleiter von großer Bedeutung. Damit sie im Notfall schnell zur Stelle ist, sollte sie in der Nähe von Fenstern oder Balkontüren aufbewahrt werden. Mit einem Hinweisschild, das auf die Rettungsleiter aufmerksam macht, erfahren auch ortsunkundige Personen, wie sie am sichersten im Notfall aus dem Gebäude fliehen können. Dafür wird nur wenig Platz benötigt, da die Leiter sehr klein zusammengelegt ist.
Rettungsleitern mit Stahlhaken werden einfach an der Fensterbrüstung eingehängt. Anschließend sind die Halteklemmen zu lösen, wodurch die Sprossen nach unten fallen. Achten Sie bereits beim Kauf der Rettungsleiter darauf, ob es eine Möglichkeit zur sicheren Befestigung mit den Stahlhaken gibt. Wenn das nicht der Fall ist, ist es empfehlenswert, als Zubehör passende Wandanker für Rettungsleitern zu kaufen. Diese sorgen dann auch dort, wo für die Halteklemmen kein sicherer Halt möglich ist, für beste Haftung der Leiter. Somit erlangt man zudem einen festen Anschlagpunkt für Fluchtwege, die im Vorhinein klar definiert werden. Der Wandanker wird mittels Schrauben und Dübel am Mauerwerk befestigt.
Rettungsleiter in verschiedenen Ausführungen
Neben unterschiedlichen Längen gibt es bei Rettungsleitern auch variable Ausführungen. Die am häufigsten verwendete Rettungsleiter besteht aus einem Stahlseil, an welchem Alusprossen befestigt sind. Diese Materialien bieten den Vorteil, dass die Leiter eine sehr große Sicherheit für die Flucht bietet, ohne ein zu hohes Gewicht aufzuweisen. Dadurch würde sich nur die Handhabung erschweren und die Schaffung des Fluchtweges würde sich verzögern.
Anstelle des Stahlseils kann auch eine Rettungsleiter mit einer Kette gewählt werden. Es ist wichtig, dass nur feuerfeste und nicht brennbare Materialien verwendet werden, da nur dadurch die Sicherheit gewährleistet werden kann. Rettungsleitern gibt es des Weiteren mit oder ohne Abstandhalter. Dieser sorgt dafür, dass sich die Sprossen in einer entsprechenden Entfernung zur Gebäudemauer befinden, und er ist besonders dann empfehlenswert, wenn es sich um glatte Fassaden handelt. Beabsichtigt man, die Rettungsleiter an verschiedenen Stellen einzusetzen, sollte es sich um einen flexiblen Abstandshalter handeln. Wird die Leiter nur an einem Ort verwendet und verfügt das Gebäude über eine glatte Fassade, stellt die Rettungsleiter mit einem fixen Abstandhalter, der zum Beispiel an jeder zweiten Sprosse montiert ist, die optimale Lösung dar.
|
|