Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: sport-thieme rettungsring
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Rettungsring

  Rettungsring  (6 Angebote unter 28.031.090 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rettungsring“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Weitere Informationen zum Thema Rettungsring
^

Rettungsringe für die Personenrettung im Wasser

Rettungsringe sind ein wichtiges Hilfsmittel bei der Personenrettung im Wasser. Sie gehören in Schwimmbädern, auf Booten und Schiffen zur Grundausstattung und werden selbstverständlich auch von der Küstenwache benötigt. Die Ringe sind sehr leicht mit einer hohen Tragekraft.

Einsatzgebiete

Ob auf offener See oder im Rahmen des Schwimmsports: sobald eine Person im Wasser in Not gerät, sollte ihr ein Schwimmring zugeworfen werden. Durch eine Wurfleine ziehen die Helfer den zu Rettenden an Bord bzw. an Land. Bewusstlosen Personen im Wasser werden die Ringe häufig von den  Rettungsschwimmern angelegt, um sie in Sicherheit bringen zu können. Auf jedem Schiff und in  Schwimmbädern  ist eine bestimmte Anzahl an Rettungsringen vorgeschrieben. Sie werden ebenfalls in Wasserkraftwerken benötigt.

Vorgaben für Rettungsringe

Auf Passagierschiffen gelten folgende Regeln: Die Rettungsringe müssen der Norm  DIN EN 14144  bzw. SOLAS und  dem Internationalen Rettungsmittel- (LSA-)Code entsprechen. Die erforderliche Anzahl wird nach der Größe der Schiffe berechnet. Sie müssen für das Personal immer griffbereit sein, mit Rettungsleinen versehen und die Hälfte der Rettungsringe an Bord muss zudem mit Leuchtmitteln ausgestattet sein. In Schwimmbädern gilt für Rettungsmittel ebenfalls die DIN EN 14144. Als Material wird häufig Polystyrol mit Flammenschutz verwendet, außen an den Ringen befindet sich  in der Regel eine Greifleine. Durch die Signalfarben sind sie gut sichtbar, wodurch die Personenrettung erleichtert wird. Rettungsringe gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen.

Praktische Aufbewahrung

Für die Aufbewahrung und den Transport sind praktische Gehäuse erhältlich. Einige davon werden ganz einfach an der Wand angeschraubt und sind durch einen Handgriff zu öffnen. Alternativ gibt es Standgehäuse, ebenfalls in Signalfarben und mit Reflexstreifen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.