Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Rohrbürste

  Rohrbürste  (942 Angebote unter 28.156.237 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rohrbürste“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Rohrbürste"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   63   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Rohrbürste
^

Mit der Rohrbürste Verunreinigungen und Ablagerungen beseitigen

Zur Reinigung von Rohren sollten auch die Reinigungsgeräte dem Bedarf entsprechend gewählt werden. Eine Rohrreinigungsbürste erweist sich diesbezüglich als praktischer Helfer und sollte stets griffbereit sein. Ob Regenrohr oder auch Rohre, die Lebensmittel in Behältern transportieren – die richtige Rohrreinigungsbürste säubert professionell und hygienisch. Gleichermaßen sollte auf Modelle geachtet werden, die sich für die Innenrohr- oder Außenrohrreingung eignen.

Varianten von Rohrreinigungsbürsten und deren Vorzüge

Zum Reinigen von Rohraußenseiten sind halbrunde Bürsten anzuraten, die sich der äußeren Form der Rohre optimal anpassen, um diese zu entstauben oder auch von anderen Verschmutzungen zu befreien. Alternativ sind auch Industriereinigungsbürsten von Vorteil, die sich beispielsweise auf den Staubsauger oder andere Reinigungsmaschinen aufsetzen lassen. Das spezielle Staubsauger-Zubehör gewährleistet, dass sich der trockene Schmutz direkt im Staubsaugerbeutel ansammelt und daraufhin im Mülleimer entsorgt werden kann.

Auch hier dürfen Rohrbürsten nicht fehlen

Ebenso bewähren sich Rohrreinigungsbürsten als praktisches Werkzeug um beispielsweise Innenbearbeitungen in Metallen durch Bohrmaschinen zu säubern oder abzuschleifen. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass die Maschinenbürsten dem Durchmesser der Bohrung angepasst werden, um perfekte Arbeitsergebnisse zu erzielen. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass sich diverse Modelle als Aufsatz für Maschinen eignen und / oder aber für die Nachbearbeitung per Hand. Des Weiteren sollte zwischen feinen und groben Industrie-Rohrbürsten bzw. Industriereinigungsbürsten unterschieden werden. Ebenfalls für den hygienischen Einsatz in der Lebensmittelindustrie eignen sich lebensmittelgenehmigte Rohrbürsten, wenn sie den IF S- und HACCP-Anforderungen entsprechen, wie auch den Richtlinien 1935/2004/EG.

Rohrbürsten mit Gewinde ermöglichen modellabhängig zudem die Montage einer Rohrbürstenverlängerung, um auch entferntere Stellen optimal zu erreichen. Mit langer Kette oder einem flexiblen Draht ausgestattet, lassen sich auch die längsten Rohre, wie nach unten hin verlaufende Abflussrohre mühelos säubern. Besonders empfehlenswert sind ferner auch Reinigungsbürsten, die sich selbst zentrieren, wie sie beispielsweise auch bei Schornsteinfegern zum Einsatz kommen, um Kaminrohre zu reinigen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.