Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Rotlichtstrahler

  Rotlichtstrahler  (4 Angebote unter 28.247.965 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rotlichtstrahler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Rotlichtstrahler"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
BEURER Ersatzlampe für Rotlichtstrahler IL 50 und IL 60 Ersatzbirne Rotlichtlampe 300 Watt (3 Angebote) 
Passende Halogen-Leuchte IL 50 und IL 60 von BEURER für den gleichnamigen Rotlichtstrahler.   300 Watt 220-240 V R7S Lampen Länge: 12 cm
Beurer
24989
ab € 11,12*
pro Stück
 
 Stück
Beurer IL 21 (6 Angebote) 
Beurer IL 21 - Wärmelampe für die Infrarotbehandlung
Beurer
616.00
ab € 27,24*
pro Stück
 
 Stück
Ersatzlampe für Rotlichtstrahler Sollux Kombi, Ersatzbirne, 500 Watt (1 Angebot) 
Ersatzlampe für Rotlichtstrahler Sollux Kombi , 500 Watt.
Sport-Tec
24751
ab € 105,49*
pro Stück
 
 Stück
Rotlichtstrahler Sollux Kombi inkl. Rollstativ, tragbar (1 Angebot) 
Der Rotlichtstrahler Sollux Kombi ist für die Tiefenwärmebehandlung vorgesehen. Er ist bei sportlichen Aktivitäten, Hausbesuchen oder in der Praxis zu verwenden. Der Rotlichtstrahler Sollux Kombi l...
Sport-Tec
24750
ab € 744,25*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Rotlichtstrahler
^

Rotlichtstrahler für die professionelle Wärmetherapie

Was für den Hausgebrauch die Rotlichtlampe ist, ist im therapeutischen Profibereich der Rotlichtstrahler. Dieser besticht als Medizinleuchte durch deutlich höhere Leistungsfähigkeit, mehrere einzelne Rotlichtlampen und die Möglichkeit der großflächigen Therapie.

Das Rotlichtprinzip

Mit einem Rotlichtstrahler kann eine Tiefenwärmetherapie in Krankenhäusern vorgenommen werden. Die Rotlichtstrahlen dringen bis tief in das Gewebe ein und regen sowohl die Durchblutung als auch den Stoffwechsel der Zellen an. Neben Verspannungen lassen sich dadurch verschiedene Hauterkrankungen behandeln. Die Therapie kann als Einzeltherapie oder Unterstützungsmaßnahme zur Medikation eingesetzt werden. Unterschiedliche Strahlertypen setzen auf verschieden aufgebaute Strahlen und weisen dadurch eine voneinander abweichende Wirkung auf. Die wirksamsten Strahler arbeiten mit den kurzwelligen Infrarot A-Strahlen. Diese dringen besonders tief in das Gewebe ein und werden nicht an den oberen Hautschichten absorbiert.

Die Lampenleistung

Eine Lampeneinzelleistung von 150 Watt ist als Minimum für eine erfolgreiche und großflächige Therapie anzusetzen. Die Leistung kann jedoch auch gesteigert werden, indem 250 Watt Rotlichtleuchtmittel eingesetzt werden. Wichtig hierbei ist, dass einerseits der Rotlichstrahler entsprechend geeignet ist und dass, aufgrund der Intensivierung der Wärmestrahlung, der Abstand zum bestrahlenden Körperteil vergrößert wird. Durch die verstärkte Durchblutung wird das Wärmeempfinden geändert und es kann bei zu geringem Abstand zu unbemerkten Hautreizungen und Verbrennungen kommen. Grundlegend ist ein Abstand von 50 – 70 cm empfehlenswert. Zusätzlich ist es wichtig, dass die Lampenelemente durch Schutzgitter vor Berührungen geschützt sind.

Strahleranzahl

Je nach Anwendungsspektrum des Rotlichtstrahlers kommt es auf die Anzahl der Einzelstrahler an. Je mehr Strahler, desto größer kann der Körperbereich sein, der bestrahlt wird. Da die Rotlichtstrahlen einen geringen Abstrahlwinkel aufweisen, sollten Sie analog zur Größe der zu bestrahlenden Körperpartie auch die Strahleranzahl anpassen. Damit Sie so flexibel wie möglich bleiben, sollten sich die einzelnen Strahler und Strahlergruppen gesondert schalten lassen. Damit optimieren Sie die Anwendung je nach Bedarf.

Therapiezeit

Für die Therapie ist es wichtig, die vorgesehene Bestrahldauer einzuhalten. Günstig ist es daher Strahler mit eingebauten Zeitschaltuhren zu wählen. Das Spektrum an Bestrahldauer sollte sich mindestens auf die Minute genau terminieren lassen.

Die Halterung

Wählen Sie je nach Bedarf zwischen Geräten, die an Wand oder Decke fest installiert werden, oder die mobil auf Ständern zu transportieren sind. Mit mobilen Geräten können Sie zu jedem Patienten ans Bett heranfahren, diese Geräte sind optimal für den Einsatz in Krankenhäusern geeignet. Bei fest installierten Rotlichtstrahlern erfolgt die Behandlung an einem extra dafür vorgesehenen Ort. Damit Sie in der Höhen und Winkeleinstellung des Rotlichtstrahlers flexibel bleiben, kommt es auf die Beweglichkeit der Halterung und ihrer Elemente an. Ein guter angebrachter Rotlichtstrahler ermöglicht eine stufenlose Höhenregulierung und eine Änderung des Bestrahlungswinkels zwischen 0° und 90°. Weitere Einstellmöglichkeiten erzielen Sie durch eine gut verstellbare Behandlungsliege.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.