Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Saalleiter

  Saalleiter  (0 Angebote unter 28.219.119 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Saalleiter"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Saalleiter
^

Die Saalleiter – für mehr Flexibilität in hohen Räumen

Decken- oder Wandarbeiten in hohen Räumen gestalten sich oftmals schwierig. Nicht immer reicht eine Sprossen- oder Stufenleiter aus, um die gewünschte Höhe zu erreichen. Anlegeleitern benötigen Wände oder Mauerwerk, um sie dort zu errichten. Möchte man beispielsweise in einem hohen Raum an einer Lampe arbeiten, die in der Mitte eines Saales hängt, eignet sich dafür der Einsatz einer Saalleiter. Diese Leiter hat mehrere Vorteile: Sie kann von beiden Seiten bestiegen werden und verfügt über Rollen, wodurch sie bequem von einem Arbeitsplatz zum nächsten bewegt werden kann. Gegenüber einer Sprossen- oder Stufenleiter ist sie damit weitaus mobiler und eignet sich besonders für hohe Räume, in denen an verschiedenen Stellen gearbeitet werden muss.

Die Saalleiter – Einsatz- und Aufbaumöglichkeiten

Eine Saalleiter ist meist aus Aluminium-Rechteckprofilen gefertigt. Dies hat den Vorteil, dass die Leiter leicht zu transportieren ist und auch Einsätze im Freien möglich sind. Das Material hält so auch widrigen Witterungsbedingungen stand. Sie ähnelt im Aufbau einer Stehleiter, verfügt aber über eine zusätzliche so genannte Oberleiter, um höher gelegene Stellen zu erreichen. Daher ist die gewünschte Arbeitshöhe ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl einer geeigneten Saalleiter.
Diese Leitermodelle gibt es für unterschiedliche Höhen und Belastungen. Durch einen angebrachten Seilzug lässt sich die Leiter entsprechend verstellen. So sind von Sprosse zu Sprosse unterschiedliche Arbeitshöhen möglich. Die Arretierung erfolgt durch automatisch einrastende Einfallhaken, so dass sich die Leiter bei Belastung nicht verstellt. Am oberen Ende befindet sich in der Regel eine Standplattform sowie ein Rückenschutzbügel, der das Arbeiten auf der Saalleiter erleichtert und einen zusätzlichen Schutz bietet. Zur Sicherung der Leiter sind die Lenkrollen feststellbar, um unerwünschte Rollbewegungen zur unterbinden.

Die Sicherung der Saalleiter

Grundsätzlich sollte die Leiter nur auf einem ebenen Boden errichtet werden. Vor dem Aufsteigen ist zu prüfen, ob die Leiter eingerastet ist. Manche Modelle verfügen an der Oberleiter neben dem Rückenschutzbügel auch über zwei Handläufe, um dem Arbeiter das Erklimmen zu erleichtern und einen zusätzlichen Halt zu bieten.
Die Saalleiter wird meist in Innenräumen eingesetzt, ein Einsatz im Freien sollte nur bei Windstille erfolgen. Die Leiter hat im eingefahrenen Zustand eine deutlich geringere Größe als im aufgebauten, so dass sie sich relativ leicht transportieren lässt. Der Aufbau gestaltet sich dabei denkbar einfach. Soll die Saalleiter an einer Wand eingesetzt werden, so können die Traversen verschoben werden. Dabei muss beachtet werden, dass die Leiter nicht als Ersatz für eine Anlegeleiter dienen darf.
Beim Besteigen der Leiter ist festes Schuhwerk zu tragen. Außerdem sollten die Sprossen frei von Schmutz, Farbe oder Feuchtigkeit sein, um ein Abrutschen zu verhindern. Auch die Belastungsgrenze einer Leiter ist unbedingt zu beachten. Diese liegt in der Regel bei bis zu 150 kg. Die Leiter wird daher immer nur von einer Person gleichzeitig bestiegen. Auch Werkzeug oder Arbeitsmaterialien sind bei der Berechnung der Belastung einzukalkulieren.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.