Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > SB-Hochdruckreiniger

  SB-Hochdruckreiniger  (0 Angebote unter 28.031.298 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"SB-Hochdruckreiniger"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema SB-Hochdruckreiniger
^

SB-Hochdruckreiniger für das manuelle Reinigen

Mit einem SB-Hochdruckreiniger stellen Sie Ihren Kunden einen Waschplatz für Auto, Boot, Fahrrad oder das Motorrad zur Verfügung. Aufgestellt wird eine Selbstwaschanlage zum Reinigen mit Wasserdruck bei Autohäusern, Kfz-Werkstätten oder Tankstellen. Je nach Ausführung erfolgt die Reinigung mit Heiß- oder Kaltwasser. Über eine Münzeinheit zahlen Ihre Kunden komfortabel direkt am Gerät für die Nutzung. Unterschiede bei den Geräten zeigen sich sowohl in ihrem Aufbau, der Anzahl an Programmen und ihrer Heizung. Ergänzt werden die Hochdruckreiniger unter anderem durch SB-Sauger, SB-Mattenreiniger oder SB-Fußmattenklopfer.

Unterschiedliche Bauformen

SB-Hochdruckreiniger erhalten Sie am Markt als stationäre Geräte für die Festinstallation und als mobile Geräte. Beide sind wetterfest ausgestattet, beispielsweise durch ein Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff oder aus Edelstahl. Festinstallierte Hochdruckreiniger sind schwerer und zeigen sich in der Regel nicht so stark von Diebstahlversuchen beeinflusst. Mobile Geräte dagegen zeichnen sich durch ihre Flexibilität aus. Dank angebauter Rollen lassen sie sich an den Einsatzort fahren und bei Bedarf während der Nichtnutzung durch Unterbringung in abgeschlossenen Räumlichkeiten vor Vandalismus schützen.

Die Heizung beim SB-Hochdruckreiniger

SB-Hochdruckreiniger stellen modellabhängig Kalt-, Warm- oder Heißwasser für die Reinigung zur Verfügung. Um im Winter einsatzbereit zu sein, wird ein aktiver Frostschutz per Heizung genutzt. Dies kann eine Öl-, eine Gasheizung oder eine elektrische Heizung sein. Achten Sie bei der Wahl eines SB-Hochdruckreinigers auf die Verbrauchswerte der Heizung. Je nach Nutzungsfrequenz kann sich ein Modell mit elektrischem Durchlauferhitzer lohnen. Dieser ist meist mit einer Zeitschaltuhr versehen und so auf die Betriebszeiten einstellbar. Bedenken Sie bei einem Modell mit Öl- oder Gasheizung, dass dabei ein höherer Bereitstellungsaufwand durch Installationsarbeiten entsteht.

Tipps zur Wahl

  • Ist am Aufstellort des SB-Hochdruckreinigers mit Vandalismus und Diebstahl zu rechnen, greifen Sie auf ein Modell mit abschließbarer Zusatzsicherung für das Bedienfeld und den Münzschlitz zurück.
  • Reinigen Sie Kfz mit empfindlichen Lacken und Chromverzierungen mit möglichst geringem Wasserdruck. Hierfür lohnt ein Hochdruckreiniger mit regulierbarem Druck.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.