Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: schülertafel staufen
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schülertafel

  Schülertafel  (10 Angebote unter 28.011.736 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schülertafel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schülertafel"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Weitere Informationen zum Thema Schülertafel
^

Schiefertafel – Schreibtafel und Dekorationselement

Früher wurden Schiefertafeln anstelle von Papier als Schreib-Kreidetafeln täglich in der Schule benutzt. Mit Griffeln ritzte man die Zahlen und Buchstaben in den Schiefer. Wischte man mit einem feuchten Schwamm darüber, verschwanden diese und die Tafeln konnten beliebig oft verwendet werden. Allerdings ließen sich die Kratzer nicht vollständig entfernen, sodass es immer schwerer wurde, darauf zu schreiben. Später wurden dann Tafeln aus Kunststoff entwickelt. Sie können mit Kreide beschrieben werden und sind extrem langlebig. Diese praktischen Tafeln werden heute noch in vielen Bereichen geschätzt.

Tafeln im täglichen Einsatz

In fast jedem Restaurant benutzt man Tafeln, um die Gäste auf das aktuelle Tagesangebot oder besondere Veranstaltungen hinzuweisen. Bei großen und kleinen Events sind sie praktische Präsentationstafeln, die auch als Ergänzung von Speisekarten oder Menükarten dienen können.

Bei Sportveranstaltungen werden die Spielstände und Ergebnisse auf Schiefertafeln veröffentlicht. Besonders praktisch sind dafür Modelle mit Löchern, an denen die Tafeln ganz einfach aufgehängt werden können.

Sie sind in verschiedenen Größen und einigen originellen Designs, als einfache Tafeln ohne Rahmen, als klassische Modelle mit einem Holzrahmen und in ausgefallene Variationen mit Dekor erhältlich. Beschrieben werden können die Tafeln mit Kreiden, die in vielen Farben erhältlich sind. Für die schnelle Reinigung verwendet man geeignete Schwämme und Tücher, die feucht oder trocken benutzt werden können.

Für die Schule

Der Umgang mit Griffel und Tafel fördert die Konzentration und trainiert die Motorik. Die Schultafeln sind in kindgerechten Größen erhältlich, passend dazu gibt es echte Griffel. Dazu gehören selbstverständlich kleine Schwämme zum Reinigen der Schiefertafeln.

Für den täglichen Gebrauch werden moderne Schultafeln mit Lineatur angeboten. Sie sind äußerst langlebig und werden aus unzerstörbarem Kunststoff angefertigt. Ein weiterer Pluspunkt dieses Materials ist das geringe Gewicht. Sie passen in jede Schultasche und sind somit für Erstklässler hervorragend geeignet.

Eine weitere Variante von Schreibtafeln ist das Whiteboard. Es wird überwiegend für Präsentationen und in der Erwachsenenbildung verwendet. Für das Whiteboard gibt es spezielle Stifte und unterschiedlichen Farben und Stärken. Sie trocknen sehr schnell und lassen sich problemlos abwischen. 

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.