Der Schallpegelkalibrator für exakte Schallmessungen
Schallpegelmessungen kommen sowohl im Feldeinsatz als auch im
Labor zum Einsatz. Es werden Lautstärken und Belastungen an Arbeitsplätzen, Umweltbelastungen durch Lärm und die Auswirkungen unterschiedlicher Schallpegel gemessen. Damit eine zuverlässige Messung erfolgen kann und exakte Ergebnisse der
Schallpegelmessung sichergestellt werden, ist eine Kalibrierung der eingesetzten Schallpegelmesser vor jedem Einsatz erforderlich. Die meisten Richtlinien und Normen fordern eine solche Akustikkalibrierung. Hierzu wird der Schallpegelkalibrator als
Mess- und Prüfgerät eingesetzt.
Klasse 1 oder Klasse 2
Der Schallpegelkalibrator wird an den Schallpegelmesser angepasst. Es gilt demnach, wird ein Schallpegelmessgerät der Klasse 1 verwendet, muss auch der Kalibrator dieser Klasse entsprechen. Bei der Grundauswahl kann in den meisten Fällen ein Gerät der Klasse 2 eingesetzt werden. Ausnahmen, bei denen auf Klasse 1 Geräte zurückgegriffen wird, sind Bereiche in der Forschung oder aber Messungen mit juristischem Hintergrund. Die Genauigkeit bei einem Klasse 1 Gerät ist höher, als die Genauigkeit der Geräte der Klasse 2. Klasse 1 Geräte liefern eine Abweichung in der Genauigkeit von ±0,3db, bei Klasse 2 Geräten werden ±0,5db als Abweichungsstandard angesetzt.
Schallausgang und Frequenz
Um den Kalibrator allumfassend nutzen zu können, sind Schallausgangswerte zwischen 114 und 94db empfehlenswert. Mit diesen Geräten können Sie weitestgehend alle gängigen Kalibirierungsvorgänge durchführen. Die Frequenz sollte bei 1000Hz liegen. Die Pegeleinstellung sollte sich umschalten lassen, um so den gewünschten Kalibrierungspegel auszuwählen und zielgerichtet einzusetzen.
Die Batterielebensdauer
Damit der Kalibrator immer und überall einsatzfähig ist, wird das kleine, handliche Gerät mittels
Batterien mit der nötigen Energie versorgt. Hierbei ist auf die Batterielebensdauer zu achten. Grundlegend sind Geräte, die über einen Abschaltautomatismus verfügen, empfehlenswert. Zudem sollten Sie darauf achten, dass der Batteriezustand optisch angezeigt wird. Nur so kann gewährleistet werden, dass das Gerät immer einsatzfähig ist.
Umgebungsbedingungen
Achten Sie darauf, dass die angegebene Genauigkeit des Schallpegelkalibrators unter Einwirken verschiedener Umgebungsbedingungen beeinträchtigt werden kann. Die Genauigkeitsangaben erfolgen bei 20°C und einem Normaldruck von 1013mbar. Stark abweichende Temperaturen und Druckbeeinflussungen können einen Einfluss auf die Kalibrierung und deren Genauigkeit haben. Grundlegend sind die Einsatzbedingungen, unter denen das Gerät ausgewiesen verwendet werden kann, zu berücksichtigen.