Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Scheibenenteiser

  Scheibenenteiser  (45 Angebote unter 28.008.669 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Scheibenenteiser“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Scheibenenteiser"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Scheibenenteiser
^

Scheibenenteiser - zum Enteisen der Scheibe unverzichtbar

Praktisch unverzichtbar im Winter sind Frostschutzmittel für die Scheibenwaschanlage. Doch welche Vorteile haben so genannte Scheibenenteiser und wie wirksam sind diese wirklich?

Das „Zaubermittel“

Da die Nachfrage nach diesem Winterartikel extrem stark gestiegen ist, gibt es mittlerweile eine riesige Auswahl an Scheibenentfroster. Es handelt sich hierbei um Sprühflaschen, die meist einen Liter dieses „Zaubermittels“ für die kälteste Jahreszeit enthalten. Es gibt auch Sets, zu denen es Nachfüllflaschen gibt.
Sollten Sie sich für den Kauf eines Scheibenenteisers entscheiden, so müssen Sie Angaben der Hersteller berücksichtigen. Bei den meisten Produkten ist darauf zu achten, dass diese bereits frühzeitig angewendet werden. Für Sie heißt das also, bevor Sie Ihr Auto am nächsten Morgen verwenden, sprühen Sie einfach am Abend zuvor den Scheibenenteiser auf Ihre Autoscheibe und die morgendliche Fahrt zur Arbeitsstelle kann eisfrei beginnen.
Sollten Sie einmal darauf vergessen, ist das noch lange kein Grund zur Panik. Die meisten Scheibenenteiser sind schnell wirksam und leisten auch bei vereisten Scheiben schnell und extrem wirkungsvoll ihren Dienst.

Gehen Sie auf Nummer sicher mit einem Winterset

Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, ein mehrteiliges Winter-Set zu kaufen. Dies sollte aus mindestens drei oder mehr Teilen bestehen und zumindest auch ein Scheibenfrostschutzkonzentrat enthalten. In guten Sets sind auch Türschlossenteiser, Eiskratzer oder ein Klarsichttuch vorhanden.
Ein weiterer großer Vorteil bei der Verwendung eines Scheibenenteisers ist, dass dieser vor einer Wiedervereisung schützt und somit für rundum klare Sicht sorgt. In weiterer Folge bedeutet das mehr Sicherheit im Straßenverkehr für Sie und die anderen Verkehrsteilnehmer.

Weitere Anwendungsgebiete

Einige solcher Hilfsmittel sind aber nicht nur für Ihr Fahrzeug gedacht, denn einen weiteren großen Vorteil stellt die Anwendung im Haushalt dar. Fensterscheiben und Spiegel können klar und streifenfrei gereinigt werden. In den meisten Fällen bedeutet das somit: einfach auf die zu reinigende Stelle sprühen, kurz einwirken lassen und mit Papier oder einem beigefügtem Pflegetuch abwischen.
Scheibenenteiser sind bereits seit Jahren auf dem Markt, doch sie erlangen mit jedem Winter eine immer größere Bedeutung. Als wohl größten Vorteil kann man mit Sicherheit die einfache Anwendung hervorheben, denn es erfordert keinen großen Aufwand mehr, eine vereiste oder sogar verunreinigte Scheibe zu reinigen. Sie werden sicherlich spätestens nach der ersten Anwendung mehr als zufrieden mit dem Produkt sein.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.