Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Schlaghärteprüfer

  Schlaghärteprüfer  (0 Angebote unter 28.247.965 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Schlaghärteprüfer
^

Schlaghärteprüfer ermöglicht die dynamische Härtemessung

Der Schlaghärteprüfer wird zur Ermittlung mechanischer Messgrößen verwendet und dient im speziellen als bewährtes Instrument zur Härtemessung und Werkstoffprüfung an schweren Schmiede- und Gussteilen. Diese dynamische Härtemessung kommt dann zum Einsatz, wenn statische Messungen zu aufwendig oder nicht machbar sind.

Einsatz und Vorteile

Die Härte ist eine Werkstoffeigenschaft, deren Wert direkten Rückschluss auf andere Eigenschaften wie Zugfestigkeit oder Sprödigkeit liefern kann. Ermitteln lässt sie sich ausschließlich im Vergleich mit anderen Werkstoffen. Die Härteprüfung umfasst statische und dynamische Methoden, deren Werte nicht gleich, aber vergleichbar sind. Für Metalle werden Prüfmethoden eingesetzt, die über die Eindringtiefe eines Prüfkörpers den Härtewert bestimmen. Hierzu gehören die statische Methode nach Brinell, Vickers und Rockwell. Abwandlungen der statischen Brinell-Methode sind die Schlaghärteprüfungen nach Poldi und Baumann. 

In puncto Handhabung und Praxiseignung kann kein anderes Prüfinstrument mit dem Schlaghärteprüfer mithalten. Er wurde in der Praxis und für die Praxis entwickelt. Sein größter Vorteil gegenüber anderen und stationären Prüfinstrumenten: Der Schlagprüfer arbeitet direkt vor Ort und auch an bereits montierten Teilen.

Die Beschaffenheit

Der Schlaghärteprüfer ist übersichtlich strukturiert: zu ihm gehören ein Schlagbolzen, eine Hülse, eine gehärtete Kugel aus Stahl mit einem Durchmesser von rund zehn Millimetern und ein Vergleichsstab. In der Hülse ist der Schlagbolzen geführt. Durch den Schlag mit einem gewöhnlichen Hammer gleitet der Bolzen durch die Hülse. An deren unterem Ende trifft er auf die Stahlkugel. Durch den Schlag drückt sich diese Kugel in das zu prüfende Material. Zur gleichen Zeit hinterlässt die Kugel auch einen Abdruck im Vergleichsstab. Auf das zu prüfende Material und den Vergleichsstab wirkt eine vergleichbare Kraft ein, die jedoch nicht exakt gleich ist. Über die bekannte Härte des Vergleichsstabes wird die Poldihärte des Prüfstückes ermittelt.

Ein Blick in die Genauigkeit

Unbestritten ist der Schlaghärteprüfer ein zuverlässiges und einfaches Messinstrument. Er ist praxisbezogen und liefert einen zuverlässigen Wert. Die Poldi- oder Baumannhärte kann dann die deutlich genauere Brinellhärte ersetzen, wenn die Industriepraxis keine exakteren Werte benötigt. Auch ist die Ermittlung der Werte verschieden: Die Härteprüfung nach Brinell ist ein statistisches Verfahren und setzt das prüfende Material über einen längeren Zeitraum dem Druck aus.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.