Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: metabo schlauchaufwickler
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schlauchaufwickler

  Schlauchaufwickler  (2 Angebote unter 28.218.948 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schlauchaufwickler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schlauchaufwickler"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Weitere Informationen zum Thema Schlauchaufwickler
^

Mit dem Schlauchaufwickler Schläuche richtig lagern

Feuerlöschgeräte müssen in allen Aspekten stets höchsten Qualitätsansprüchen genügen, damit ihr korrekter Einsatz und ihre Funktionsfähigkeit stets gewährleistet sind. Ihrer Wartung und Aufbewahrung kommt daher eine besondere Bedeutung zur. Vor allem der Feuerwehrschlauch muss immer einsatzbereit sein und vor Beschädigungen geschützt werden. Um eine korrekte Lagerung, einen einfachen Transport und ein schnelles Auslegen zu gewährleisten, ist es wichtig, dass die Schläuche richtig gewickelt sind. Ein Schlauchaufwickler, der entweder das reine Wickeln oder das Wickeln auf Haspel ermöglicht, bietet die perfekte Möglichkeit, den Einsatzschlauch sauber und den Maßgaben getreu aufzubewahren.

Wie der Schlauchaufwickler gehandhabt wird

Schlauchaufwickler werden vorrangig für das Wickeln von Druckschläuchen der Kategorie B und C eingesetzt. Da die Schläuche bis auf die Anschlüsse bei Nichtgebrauch flach liegen, ist eine saubere Aufwicklung der meist langen Schläuche über eine akkurate Führung des Schlauchaufwicklers einfach umzusetzen. Es sollte möglich sein, den Schlauch doppelt zu wickeln, damit er sofort ausroll- und einsatzbereit ist. Ein sauberer Wurf und der Schlauch kann angekoppelt werden. Damit bei der Abnahme vom Schlauchwickler kein Verschieben der einzelnen Wickelschichten entsteht, ist eine Entspannungsrolle zum einfachen Abnehmen des straff gewickelten Schlauches empfehlenswert. So vermeiden Sie, dass die Innenwickelschichten durch zu straffes Aufliegen beim Abnehmen versehentlich nach außen gezogen werden. Gehalten wird das gesamte Gerät auf einem speziellen Schlauchaufwickler-Stativ.

Gerätehaus oder Einsatzstelle

Der Feuerwehrschlauch muss nach erfolgtem Einsatz wieder gut verpackt werden. Hier sind besonders kompakte und mobile Schlauchaufwickler gefragt. Diese ermöglichen ein schnelles Aufwickeln der eingesetzten Schläuche und arbeiten meist manuell betrieben. Eine Führung verhindert ein unsauberes Aufwickelergebnis. Die Schläuche im Gerätehaus zu prüfen, zu trocknen und für den nächsten Einsatz vorzubereiten gehört zu den wesentlichen Aufgaben zwischen den Einsätzen. Hierbei steht die Anforderung an den Schlauchaufwickler den Schlauch doppelt zu wickeln und einsatzbereit zu machen. Je nach Anzahl der Schläuche und Einsätze sollten Sie bei der Betriebsart zwischen manuell und teilautomatisch wählen.

Haspelaufwicklung

Bei der Nutzung einer Haspel entsteht ein besonders stabiles Wickelergebnis. Unerwünschtes Abrollen sowie ein Verschieben der Schlauchschichten wird vermieden. Die Wicklung von Schläuchen auf eine Haspel ermöglicht einen besonders sicheren Transport. Regelmäßig muss bei einer Haspelwicklung die nötige Umwicklung des Schlauches berücksichtigt werden. Bei einem Schlauchaufwickler, der diese Funktion bietet, kommt es auf eine konstante Haspeldrehzahl an, nur so kann der Schlauch optimal gewickelt werden.

Schlaucheigenschaften

Bei der Auswahl ist zu berücksichtigen welche Schlauchkategorie Sie aufwickeln möchten. Verstellbare Wickelstifte am Schlauchaufwickler ermöglichen den Einsatz des Wickelgerätes auch bei abweichenden Schlauchkategorien und die Einlage der entsprechenden Kupplungsvarianten. Die Schlauchlänge muss zudem zum Schlauchaufwickler passen, denn der Durchmesser des entstehenden Schlauchpaketes ist von dieser abhängig. Nur mit der passenden Auslegung des Schlauchwicklers können eine optimale Führung und eine ordentliche Wicklung bis zum letzten Meter erfolgen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.