Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schneewanne

  Schneewanne  (10 Angebote unter 28.218.919 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schneewanne“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schneewanne"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Weitere Informationen zum Thema Schneewanne
^

Das Schneeräumen leicht gemacht mit Schneewannen

Schneeräumen ist bekanntlich Pflicht für jeden Grundstückseigentümer bzw. Mieter. Herkömmliche Schneeschieber bewältigen kleine Flächen gut. Bei größeren Firmengeländen wird die Arbeit aber schnell kräftezehrend und zeitraubend – sodass hier größer Winterhelfer eingesetzt werden sollten. Schneewannen – auch Schneehexen genannt– sind eine gute Lösung bei kleinen bis mittelgroßen Arealen, für die sich die Anschaffung eines elektrischen Räumgeräts nicht lohnt.

Form von Schneewannen

Die Wannen besitzen keinen Stiel wie Schneeschieber, sondern einen Rundbügel zum beidhändigen Schieben. Die Aufnahmeschale hat hochgezogene Seitenränder. Mit rund 60 bis 80 Zentimetern Länge und 50 bis 70 Zentimetern Breite nimmt sie große Mengen an Schnee auf. Die Schale liegt vorn flach auf der Oberfläche auf und ist zum Bügel hin nach oben gewölbt. Die Bedienung funktioniert ähnlich wie beim Rasenmäher. Einige Varianten sind mit leichtgängigen, zum Teil abnehmbaren Rollen ausgestattet. Diese machen aber nur Sinn, wenn die Schneedecke nicht zu hoch ist, da die Räder sonst leicht verkanten. Sie eignen sich gut, um das Gerät auf schneefreien Flächen zu befördern. Als Material für die Schale haben sich bewährt: leichtes Stahlblech bzw. Aluminium oder eine Kombination aus wetterfestem Kunststoff und Metallkante (für die Vorderkante der Schale). Feuerverzinkte oder pulverbeschichtete Metalle sind lange haltbar und rosten nicht. Auf unebenen oder rauen Böden gleiten Kunststoffwannen besser als Metallgeräte. Gummierte bzw. mit Kunststoff überzogene Bügel sind rutschfest und bequemer zu bedienen als reine Stahlrohrbügel. An milden Wintertagen sind dank des Überzugs keine Handschuhe bei der Arbeit erforderlich.

Vor- und Nachteile gegenüber Schneeschiebern

Zum einen nehmen Schneehexen aufgrund der großen Schale und deren besonderen Form mehr Schnee auf. Nach der Aufnahme des Schnees können Sie diesen durch eine leichte Ziehbewegung an einer beliebigen Stelle abladen, ohne die Schaufel anheben zu müssen. Ist das Abladen am Straßenrand oder Wegrand möglich, genügt meist abruptes Stehenbleiben, damit der Schnee von der Wanne gleitet.
Darüber hinaus lassen sich die Wannen sehr leicht führen. Dank der besonderen Form und Funktion schonen Schneewannen den Rücken und sparen etwa 40 bis 50 Prozent Zeit.
Die Schalengröße kann allerdings auch zum Nachteil werden: Bei schmalen Gehwegen und Engstellen kommen Sie mit Schneehexen nicht weit und greifen besser zu den handlicheren Schaufeln und Schiebern.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.