Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schnellverstellzirkel

  Schnellverstellzirkel  (167 Angebote unter 28.218.904 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schnellverstellzirkel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schnellverstellzirkel"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schnellverstellzirkel
^

Der Schnellverstellzirkel - für schnelles Arbeiten

Egal, ob man Kreise zeichnet oder Abstände übertragen will, wenn es schnell gehen muss, ist ein Schnellverstellzirkel optimal. In Übungen, Prüfungen und Klausuren lässt sich zeitraubendes Einstellen des Zirkels aufgrund einer Möglichkeit zur Schnellverstellung sparen. Auch der Umgang mit einem Schnellverstellzirkel will geübt sein, da es unterschiedliche Mechanismen gibt. Schaffen Sie daher den Zirkel nicht erst für Prüfungen an, sondern bereits vorher, damit Sie im Umgang mit dem Arbeitsgerät sicher sind, wenn es darauf ankommt.

Die Unterschiede in der Schnellverstellung

Schnellverstellzirkel ist nicht gleich Schnellverstellzirkel. In der Art der Schnellverstellung gibt es enorme Unterschiede. Der Winkel zwischen den Schenkeln wird durch eine Triebspindel oder eine glatte, verstellbare Kunststoff- oder Metallverbindung bestimmt. Die Schnellverstellung kann mittels
  • Drehrad,
  • selbstlaufender Spindel,
  • Tastenmechanik,
  • Drucktastenmechanik,
  • Hebelmechanik,
  • Druckhebelsystem oder
  • automatischer Spindelfixierung
erfolgen. Die Arten der Tasten- bzw. Hebelmechaniken neigen am wenigsten dazu, sich bei fehlerhafter Nutzung des Schnellverstellzirkels zu verstellen, und sind daher besonders für Anfänger geeignet. Der Nachteil bei dieser Schnellverstellung liegt darin, dass sie etwas mehr Zeit benötigt als ein Drehrad, eine selbstlaufende Spindel oder automatische Spindelfixierung, die für Profis eine gute Alternative darstellen. Eine Voreinstellung des Spindelbereichs durch eine Fixierung mit zwei Schrauben ist ebenso geeignet, fehlerhaften Einstellungen vorzubeugen.

Verschiedene Zeichenspitzen - je nach Nutzungszweck

Für Schule und Büro werden zum Zeichnen auf Papier Bleistiftspitzen bevorzugt, die in eine Aufnahmeöffnung mit 3,5 oder 4 mm gesteckt und mit einer Schraube fixiert werden. Im Bereich des technischen Zeichnens benötigt man eine Aufnahme für Tuschestifte. Für gestalterische Tätigkeiten sind je nach Werkstoff auch Spitzen aus Kreide, Filzstiften oder Anreißspitzen vorteilhafter.

Der Schnellverstellzirkel und seine spezifischen Eigenschaften

Achten Sie auf den Arbeitsbereich, das heißt auf die Durchmesser der Kreise, die Sie zeichnen wollen. Variiert der Bereich sehr, lohnt sich eine Schenkelverlängerung. Haben die Schenkel zusätzlich Gelenke, kann man auch auf unebenen Flächen arbeiten. Der Zirkel sollte zudem ergonomisch in der Hand liegen.
Weitere geometrische Hilfsmittel sind Bleistiftzirkel oder Schulzirkel.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.