Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: schonbezug schwarz, schonbezug rot, schonbezug weiß
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Schonbezug

  Schonbezug  (513 Angebote unter 28.031.272 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schonbezug“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schonbezug"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   35   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schonbezug
^

Schonbezüge schützen vor Verschmutzung und Abnutzung

Schonbezüge für PKW-Sitze werden dann montiert, wenn neue Sitze vor Abnutzung oder Verschmutzung geschützt werden sollen oder um alte, verbrauchte Sitze mit frischer Optik aufzuwerten. Vor allem beim gewerblichen Einsatz oder starker Belastung machen Schonbezüge als zusätzliches Kfz-Zubehör Sinn, um den Wiederverkaufswert des Fahrzeugs zu erhalten. Auch der Kofferraum sollte sauber gehalten werden. Wir er regelmäßig beladen oder werden in ihm Tiere transportiert, sollte er mit einer Kofferraummatte und einem eventuellen Hundegitter ausgestattet werden.

Universell passende Schonbezüge

Wenn es die vorhandenen Sitze geschont werden sollen, werden universell passende Schonbezüge gewählt, die für verschiedene Sitzgrößen erhältlich sind. Diese Bezüge werden entweder nur über die vorhandenen Sitz gestülpt oder mittels Gummibändern und Haken am Sitz verspannt. Oft werden günstige, universelle Modelle von KFZ Werkstätten eingesetzt, um ein Verschmutzen des Kundenfahrzeugs zu vermeiden.

Für ein bestimmtes Fahrzeugmodell

Wenn es darum geht, die Optik eines Fahrzeuges durch Schonbezüge aufzuwerten oder zu verändern, dann finden Sonderanfertigungen für das jeweilige Fahrzeugmodell Verwendung. Diese Bezüge sind oft aus hochwertigen Materialien gefertigt und sind bei fachgerechter Montage nicht von einem serienmäßigen Sitz zu unterscheiden. Es sind Textil-, -, Kunst- oder Echtlederbezüge, in einfarbigen oder mehrfarbigen Ausführungen erhältlich.

Montage- und Verwendungshinweise

Fahrzeuge, die über Seitenairbags in den Sitzen verfügen, benötigen spezielle Bezüge, die ein gefahrloses Öffnen der Airbags zulassen. Diese Bezüge verfügen über Öffnungen an den Flanken oder Halbnähte um das Auslösen des Airbags nicht zu behindern. Beachten Sie hierzu bitte die Hinweise der Hersteller. Grundsätzlich werden die Schoner bei entfernten Kopfstützen von oben nach unten montiert. Man stülpt den Bezug über den Sitz, sorgt für eine möglichst eng anliegende, faltenfreie Passform und spannt den Bezug mittels Gummibändern/Haken und Klettverschlüssen am Sitzgestell fest.

Bei universell passenden Modellen ist es zudem erforderlich, Bedienelemente, wie die Sitzverstellung u.a., freizuschneiden. In der Regel ist dies der beiliegenden Montageanleitung zu entnehmen. Gerade bei Modellen mit Sitz-Seitenairbags ist das Vorhandensein einer Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) notwendig. Dieses vom TÜV ausgestellte Gutachten erlaubt den legalen Betrieb im Straßenverkehr und ist stets im Fahrzeug mitzuführen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.