Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Schreinerhammer

  Schreinerhammer  (93 Angebote unter 28.031.295 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schreinerhammer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schreinerhammer"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schreinerhammer
^

Mit dem Schreinerhammer Nagelarbeiten unterstützen

Schreinerhammer sind sehr gut geeignet, wenn es darum geht, eine Nagelverbindung herzustellen. Durch die besondere Kopfform mit der abgeflachten Finne wird es möglich, auch kleine Nägel, die zwischen den Fingern gezielt gehalten werden, punktgenau zu setzen und einzuschlagen. Die schmale Finne sorgt dafür, dass lediglich auf den Nagelkopf geschlagen wird und die haltenden Finger unverletzt bleiben. Für Schreinerarbeiten ist dieses Werkzeug unerlässlich.

Die Größe der Schreinerhammer

Anders als bei allen anderen Hämmern wird die Größe des Schreinerhammers nicht im Kopfgewicht gemessen, sondern über die Länge der Bahn. Der Schreinerhammer kann in verschiedenene Bahnlängen erworben werden. Hier wird von der Breitbahn ausgegangen. Die Breitbahn ist die abgeflachte Seite des Hammerkopfes. Am anderen Ende befindet sich die Schmalbahn, die auch als Finne bezeichnet wird und sehr präzise Schläge zulässt.

Anpassung an die Verwendung

Je nachdem welche Nagelgröße Sie einschlagen möchten, ist die entsprechende Hammergröße zu erwerben. Für feine kleine Nägel sollten Sie auch auf einen Schreinerhammer mit relativ kurzer Bahn zurückgreifen. Werden große Nägel eingeschlagen, ist die Bahnlänge entsprechend zu vergrößern. Die Bahnlänge hängt auch mit dem Kopfgewicht des Hammers zusammen. Auch dieses Gewicht sollte anwendungsspezifisch angepasst werden, da die beschleunigte Masse in Verbindung mit der Stiellänge auf den zu schlagenden Körper wirkt. Zu hohe Gewichte können den Körper beschädigen, zu geringe Gewichte machen eine erhöhte Schlagzahl notwendig, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Balance

Der Schreinerhammer sollte trotz der Schmal- und Breitbahn am Kopf gut ausbalanciert sein. Dies ermöglicht eine optimale Beschleunigung der Masse und ein zielgerichtetes Schlagen, ohne dass es zu Verzerrungen durch ungünstige Schwerpunktlage kommt. Dies ist vor allem hohen Kopfgewichten zu beachten.

Der Hammerstiel

Damit der Schreinerhammer gut in der Hand liegt, sollte der Stiel nicht nur griffig sondern auch ergonomisch geformt sein. Zudem ist eine besonders zuverlässige Verbindung zwischen Hammerstiel und Hammerkopf erforderlich. Eschenholzstiele werden sehr häufig eingesetzt. Eine Alternative stellen Graphitstiele dar. Diese federn die Vibrationen beim Auftreffen des Schlages deutlich besser ab und entlasten den Schreiner. Zudem besteht bei ihnen bei Beschädigungen nicht das Risiko des Splitterns. Ein Brechen eines Stieles aus Graphit ist ausgeschlossen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.