Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Schruppstein

  Schruppstein  (0 Angebote unter 28.008.678 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Schruppstein"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Schruppstein
^

Der Schruppstein für schnelle und flexible Schleifprozesse

Das Sortiment der manuellen Schleifmittel für Handwerkzeug wie Messer, Scheren, Heckenscheren sowie andere Gartengeräte bietet zum schnellen, flexiblen Nachschärfen von Schneiden und Klingen oder zum Grundschliff sowie Feinschliff unterschiedliche Abziehsteine. Vor allem der Schruppstein mit einer weichen Kornbindung in der Matrix schwemmt schneller aus als der Diamant-Schleifstein und erlaubt einen vielseitigen Einsatz. Hochwertige japanische Messer können trotz oft verwendeter harter Kohlenstoffstähle somit durch permanent frische Schleifpartikel des passenden Schruppsteins ohne Risiko von Kratzern im Klingenspiegel mit einem maximalen Schärfegrad versehen werden. Umgekehrt eignet sich der Schruppstein für die Ausbesserung der groben Schneide einer Sense bei Ausbrüchen der Klinge oder anderer Werkzeuge.

Kostenersparnis und vielseitige Einsatzbereiche des Schruppsteins

Das manuelle Schleifen mittels kompaktem Schruppstein erlaubt neben dem Setzen einer präzisen Kante in der feinen Klinge von Küchenmesser, Taschenmesser und anderem Werkzeug auch das Ausbessern einer Scharte in groben Werkzeugen wie dem Stemmeisen oder Hobel für die Holzbearbeitung. Der Schruppstein kann vielseitig zum Ausrichten stumpfer Klingen, Schärfen grober Schneiden und zur Korrektur von Metall-Ausbrüchen verwendet werden. Auch Flugrost und Korrosionsschäden am Handwerkzeug können mit dem Schruppstein nach der Einlagerung schnell entfernt werden und die Kosten für eine Ersatzklinge effektiv verzögern.

Spezifikationen und Modelle

Schruppsteine sollten grundsätzlich beim Schleifprozess als Wassersteine eingesetzt werden. Das Lösungsmittel gewährleistet die optimalen abrasiven Eigenschaften des Steins für den gewünschten Materialabtrag.
  • Modelle auf Basis des weißen Edel-Korunds wie der Korund-Schleifstein bieten direkt hinter dem Diamant-Schleifstein mit maximaler Härte von 10 auf der Mohs´schen Standardskala den Wert 9. Unterschiedliche Messer sowie spezielle Ausführungen wie ein Schnitzmesser können somit repariert oder geschärft werden.
  • Besonders effektiv ist der Schruppstein mit weicher Korn-Bindung, denn durch das schnelle Ausschwemmen der Schleifpartikel ist der Materialabtrag am Schleifobjekt höher und der Schleifprozess verkürzt sich. Der Silicium-Karbid-Schleifstein mit hohem mineralischem Anteil eignet sich als Abrichtstein für weichere Synthetische Steine oder Natursteine und kann auch härteste Metalle bearbeiten.
  • Um die Vorteile unterschiedlicher Schleifmittel zu nutzen, bietet sich mitunter der Kombinationsstein mit zwei abweichenden weichen Körnungen an.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.