Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: uvex schuhspray, titania schuhspray, steitz schuhspray
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Schuhspray

  Schuhspray  (17 Angebote unter 28.028.436 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schuhspray“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schuhspray"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schuhspray
^

Schuhspray als elegante Lösung gegen Geruch, Bakterien und Nässe

Geschäftliche Kontakte knüpfen und pflegen sind elementare Erfolgsfaktoren für Unternehmer. Dabei achtet man stets auf einen souveränen und selbstsicheren Auftritt, ein gepflegtes Outfit und saubere Arbeitskleidung wie Anzug, Hemd und auch Schuhe sind dabei unerlässlich. Vor allem das Schuhwerk bedarf intensiver Pflege, es muss nicht nur äußerlich mit Schuhcreme und Schuhschwamm gereinigt werden, sondern sollte auch im Innenbereich sauber und frisch sein. Schuhspray versorgt die Schuhe im Inneren mit frischem Duft, beseitigt Bakterien und kann zum Teil auch auf den Außenseiten angewendet imprägnierend wirken.

Fußgeruch verhindern

Wenn Schuhe über einen langen Zeitraum getragen werden, können sich unangenehme Gerüche entwickeln - nicht selten durch ein Schwitzen an den Füßen hervorgerufen. Das Auftreten von Schweißfüßen ist genetisch bedingt und kann durch luftundurchlässiges Schuhwerk, hormonelle Störungen, Gicht, Rauchen, Strümpfe aus Chemiefasern, eine Schilddrüsen-Überfunktion sowie ungenügende Fußpflege zusätzlich verstärkt werden. Durch das fortdauernde Schwitzen ist die Hornschicht vollkommen durchwässert. Die Hautflora gerät aus dem Gleichgewicht und es bildet sich am Fuß bzw. vor allem in den Zehenzwischenräumen eine weißliche, oft juckende Fläche. Der Schweiß zersetzt in Folge die Horn- und Hautbakterien. Durch diesen Vorgang entsteht übel riechender Fußgeruch. Betroffene Personen müssen oft mit Fuß- und Nagelpilz als zusätzliche Folge rechnen.  Ein Schuhspray neutralisiert schlechte Gerüche und bekämpft Bakterien. Das Resultat ist ein frischer und angenehmer Geruch sowie eine wirksame Vorbeugung gegen Hautkrankheiten.

Anwendung und Wirkung des Schuhsprays

Schuhsprays sind meist mit einem praktischen Pumpzerstäuber versehen; damit ist eine schnelle und unkomplizierte Schuhdesinfektion möglich. Es können alle Arten von Schuhe mit dem Spray versehen werden, beispielsweise Reit- und Skistiefel, Freizeitschuhe, Sportschuhe oder Businessschuhe. Sichtbare Rückstände hinterlässt das Schuhspray nicht. Im Optimalfall werden die Schuhe gleich nach anstrengendem und schweißtreibendem Sport, nach dem Tragen bei großer Hitze und feuchten Wetterlagen oder am Abend eingesprüht. Durch eine lange Einwirkphase kann das Spray einen optimalen Effekt erzielen und den Schuh desinfizieren sowie die Gerüche neutralisieren. Die Verbreitung und Bildung von Bakterien und Pilzen kann somit gehemmt werden. Viele Schuhsprays eignen sich auch zur direkten Behandlung der Füße. Schuhsprays sind in unterschiedlichen Geruchsnoten erhältlich.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.