Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Schwimmbrille

  Schwimmbrille  (38 Angebote unter 28.008.810 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schwimmbrille“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schwimmbrille"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schwimmbrille
^

Die Schwimmbrille - klare Sicht unter Wasser

Schwimmbrillen werden nicht nur von Wettkampfschwimmern getragen. Auch Freizeitschwimmer möchten nicht mehr auf dieses wichtige Utensil verzichten. Wer richtig schwimmen möchte, muss den Kopf dabei unter Wasser tauchen. Dies gilt für das Brustschwimmen ebenso wie für Kraulen oder Schmetterlingsschwimmen. Auch beim Rückenschwimmen kann schnell Wasser in die Augen gelangen. Da Chlorwasser oder Salzwasser die Augen reizt, ist eine gut sitzende Schwimmbrille für jeden Schwimmer wichtig. Schwimmbrillen werden von vielen Herstellern in allen Preisklassen angeboten. Allerdings sagt der Preis nicht unbedingt etwas über die Qualität aus. Häufig entsteht der höhere Preis auch durch ein besonders ausgefallenes und modisches Design.
Eine Schwimmbrille ist übrigens keine Taucherbrille, denn sie ist nur für Wassertiefen bis zu zwei Metern geeignet.

Die wichtigsten Unterschiede der angebotenen Schwimmbrillen

Jede Schwimmbrille besteht aus zwei Hartplastikschalen, einem verbindenden Mittelstück, das sich variabel für den individuellen Augenabstand einstellen lässt, und einem ebenfalls verstellbaren Gummiband. Damit kein Wasser in die Brille gelangen kann, ist es wichtig, dass sie optimal sitzt und zu der individuellen Kopfgröße passend gewählt wird.
Die so genannte Schwedenbrille wird vorwiegend im Wettkampfbereich verwendet und kommt ohne Dichtung aus. Sie saugen sich so fest, dass sie absolut dicht sind, allerdings ist der Tragekomfort nicht besonders hoch, so dass diese Modelle von Freizeitschwimmern normalerweise nicht verwendet werden.
Darüber hinaus sind Schwimmbrillen entweder mit einem Dichtungsring aus Gummi oder aus Schaumstoff erhältlich. Schwimmbrillen mit Gummidichtung sind meistens langlebiger und wasserdichter als Modelle mit Schaumstoff. Allerdings muss die Brille optimal sitzen. Schwimmbrillen mit elastischer Schaumstoffdichtung sind etwas flexibler und gleichen Passungenauigkeiten besser aus.

Schwimmbrille mit oder ohne Beschichtung

Bei einer Schwimmbrille kann es immer passieren, dass die Gläser beim Schwimmen beschlagen. Aus diesem Grund bieten viele Hersteller Schwimmbrillen mit Antibeschlag- bzw. Antifog-Beschichtung an, die ein Beschlagen der Gläser verhindert. Solche Brillen sind normalerweise teurer als unbeschichtete Modelle. Wenn die Brille neu ist, funktioniert die Beschichtung meistens sehr gut. Leider sind Antibeschlag-Beschichtungen sehr empfindlich. Durch Reinigen der Schwimmbrille und durch Trockentupfen kann die Beschichtung schnell abgelöst werden.
Benötigen Sie noch Badekappen oder einen Schnorchel? Diese und weitere Produkte finden Sie unter Schwimmsport.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.