Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: gardena schwitzschlauch
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schwitzschlauch

  Schwitzschlauch  (25 Angebote unter 28.219.045 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schwitzschlauch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schwitzschlauch"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schwitzschlauch
^

Der Schwitzschlauch zum Bewässern von Kulturen und vielem mehr

Schläuche sind aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Speziell zum Bewässern von Kulturen sollte auch die richtige Bewässerungstechnik gewählt werden, um das optimale Gedeihen der Gewächse auch zu gewährleisten. Eigens dazu ist der Schwitzschlauch (auch Perlschlauch genannt) empfehlenswert. Das besondere gegenüber anderen Schläuchen in der Gartentechnik besteht darin, dass das Wasser über die gesamte Schlauchoberfläche abgegeben wird, sodass eine gleichmäßige Bewässerung ermöglicht wird. Bei Hecken, Rasen oder auch Blumen, wie auch bei Gemüsepflanzen, bei denen eine kontinuierliche Bewässerung notwendig ist, sollte der Schwitzschlauch daher zum Einsatz kommen.

Die spezifischen Vorteile von Schwitzschläuchen im Überblick

Die Wassermenge, die abgegeben wird, kann äußerst gering sein, wobei eine gleichmäßige Bewässerung trotz allem garantiert ist. Modelle, die eine Wasserabgabe von 2 Litern pro Meter pro Stunde aufweisen sind beispielsweise besonders sparsam. Der Wasserdruck kann hierbei zwischen 0,8 und 1,3 bar liegen. Bei der Materialwahl überzeugen Ausführungen, die aus Altreifen-Granulat bestehen, das wieder dem Recycling-Kreislauf zugeführt werden kann. Da die Verlegung oberirdisch und auch unterirdisch vorgenommen werden kann, ist es zudem möglich, dass das Wurzelwerk direkt bewässert werden kann. Es geht also kein Wasser verloren, sondern wird direkt dort aufgenommen, wo es benötigt wird.

Auch eine Düngung kann mit dem Schwitzschlauch vorgenommen werden

Je nach Ausführung ist es auch möglich, die Flächen mit Flüssigdünger oder in Wasser gelöstem Dünger zu bearbeiten.

Bester Schutz vor Nagetieren bei der unterirdischen Installation

Wird der Schwitzschlauch unterirdisch verlegt, können Nagetiere ihn nicht erreichen. Darüber hinaus gewährleistet die unterirische Installation beste Wuchsergebnisse. Auch die Wassereinsparung ist bei dieser Verlegung am höchsten. Denn es kann keine Verdunstung von abgegebener Flüssigkeit an der Erdoberfläche stattfinden.

Auf den Lieferumfang achten

Für die professionelle Installation sollte das Zubehör nicht vergessen werden. So sind beispielsweise Druckminderer, Anschlussmaterial, Befestigungsschellen, Dichtmaterial und Rohrhaltegabeln für die Bodenfixierung notwendig.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.