Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > Seidenmalfarbe

  Seidenmalfarbe  (17 Angebote unter 28.218.993 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Seidenmalfarbe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Seidenmalfarbe"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Seidenmalfarbe
^

Seidenmalfarbe - Eine einfache Maltechnik für jede Altersgruppe

Die Seidenmalerei ist eine sehr entspannende und leicht zu erlernende Technik und beim Basteln nicht mehr wezugdenken. Da in der Regel nur ungiftige Farben dafür verwendet werden, ist das Malen auf Tüchern für Kinder, Senioren und körperlich eingeschränkte Menschen eine ideale Möglichkeit zur kreativen Gestaltung. Auch ohne Malkenntnisse entstehen dabei kunstvolle, individuelle Seidentücher. Dabei sind konkrete Darstellungen nicht nötig, sehr viel wichtiger ist das Zusammenspiel der Farben.

Die Anwendung

Die Seidentücher werden auf einen Rahmen gespannt und bemalt. Dafür wird spezielle Künstlerfarbe – die Seidenmalfarbe – verwendet. Diese trägt man auf einen geeigneten Pinsel auf und lässt sie auf dem Malgrund verlaufen. Die Seide ist sehr dünn und die Farben breiten sich sofort darauf aus, wodurch sehr schöne Muster entstehen. Mit leichter Pinselführung können Linien gezogen werden, Ornamente angedeutet oder einfach nur Farbverläufe auf die Tücher gebracht werden. Für konkrete Darstellungen werden die Umrisse zunächst mit einem Konturmittel auf das Tuch aufgetragen. Dieses lässt man trocknen und kann anschließend die Flächen ausmalen.

Die Farben sind in der Regel auf Wasserbasis und können verdünnt oder pur - für kräftige Farbtöne - aufgetragen werden. Besondere Effekte entstehen bei der Verwendung von Salz. Es wird auf die noch feuchte Farbe gestreut und sofort saugen die Salzkörnchen die Farbe auf, wodurch sich helle Stellen und Muster bilden. Erst wenn das Tuch getrocknet ist, entfernt man das Salz. Ist man mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden, kann man die Tücher einfach  auswaschen, solange die Farbe noch feucht ist.

Wasserfeste, lichtechte Farben

Seidenmalfarben müssen nach dem Trocknen vorsichtig mit Hilfe von Wärme fixiert werden. Das geschieht durch Bügeln auf niedriger Stufe. Dadurch werden die Farben wasserbeständig und die Seidentücher können wie jedes andere feine Material gewaschen werden. Die Farben gibt es in allen möglichen Nuancen: Azurblau, Kirschrot, Karamell, verschiedene Grün- und Gelbtöne lassen der Kreativität unbegrenzten Spielraum. Zudem sind die meisten Seidenmalfarben lichtecht, wodurch sie für lange Zeit ihre Leuchtkraft behalten. Neben feinen Stoffen wie Chiffon, Crêpe Satin oder Pongée sind sie für dünne Baumwollgewebe bestens geeignet.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.