Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Seniorenhandy

  Seniorenhandy  (112 Angebote unter 28.012.826 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Seniorenhandy“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Seniorenhandy"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Seniorenhandy
^

Großtastenhandy – für sicheres mobiles Telefonieren auch für Senioren

Moderne Handys verfügen meist über eine Fülle von vielen teils multimedialen Funktionen, die sie zu einem nützlichen Begleiter für Entscheidungsträger machen, jedoch ältere Nutzer oft schlichtweg überfordern. Daher wurden  neben Großtastentelefonen speziell für Senioren - auch für solche mit Einschränkungen - Großtastenhandys entwickelt, die an die Bedürfnisse älterer Menschen angepasst sind und auf typische Business-Funktionen und multimedialen Schnick-Schnack verzichten. Sie werden auch als Seniorenhandys bezeichnet und arbeiten nach den handelsüblichen GSM-Standards als Dual- oder Triband-Modelle. Sie bieten auch viele Merkmale, die heutzutage nicht nur für Vieltelefonierer unentbehrlich sind.

Technische Grundausstattung der Großtastenhandys

  • Großtastenhandys verfügen in nahezu allen Fällen über ein alphanumerisches Display, welches angewählte oder ankommende Rufnummern anzeigt, die Navigation in den Speicher- und Einstellungsmenüs erleichtert und im Ruhezustand meist Datum und Uhrzeit visualisiert. Das LCD-Display ist dabei in den meisten Fällen hintergrundbeleuchtet und gestattet damit auch unter ungünstigen Umgebungsbedingungen ein sicheres Ablesen.
  • Neben dem herkömmlichen Klingelrufton in unterschiedlichen Varianten bieten viele Seniorenhandys auch einen Vibrationsalarm, der insbesondere dann, wenn das Handy beispielsweise in der Hosentasche getragen wird und der akustische Rufton ausgeschaltet ist, eingehende Anrufe signalisiert.
  • Großtastenhandys werden mit leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus betrieben und gewährleisten daher eine Stand-By-Zeit von oftmals mehreren Wochen, während die Zeitspanne für Dauergespräche mit einer Akkuladung mehrere Stunden beträgt.
  • Neben fest einprogrammierbaren Rufnummernspeichern lassen sich auch Kurzwahlspeicher bei diesen Telefonen nutzen. Wahlwiederholfunktionen sorgen für bequemes erneutes Anrufen eines Gesprächspartners, wenn dieser einmal nicht sofort erreichbar ist.
  • Die meisten Seniorenhandys verfügen entweder über eine elektronisch zu aktivierende Tastensperre oder eine aufklappbare Tastaturabdeckung, die ein versehentliches Betätigen einzelner Tasten beim Tragen des Gerätes am Körper oder in der Tasche verhindert.
  • Wie Smartphones oder herkömmliche Handys auch werden die mobilen Großtastentelefone entweder mit Hilfe eines externen Ladegerätes oder - ähnlich wie bei DECT-Telefonen - mit einer Ladestation bei leerem Akku wieder aufgeladen.
  • Zum Standardfunktionsumfang der Großtastenhandys gehört selbstverständlich auch die Möglichkeit, SMS- und MMS-Nachrichten zu empfangen und zu versenden, meist auch an mehrere Empfänger.

Sonderfunktionen der Seniorenhandys

  • Viele hochwertige Großtastenhandys verfügen über eine so genannte SOS-Taste. Diese Taste ermöglicht es, im Notfall durch ihre Betätigung eine zuvor einprogrammierte Notrufnummer automatisch anzuwählen. Bei manchen Modellen kann bei Betätigen dieser Taste zwischen mehreren Notrufnummern ausgewählt werden.
  • Eine Freisprechfunktion ermöglicht es dem Nutzer, das Handy zu nutzen, auch ohne dass er es permanent während des Gesprächs am Ohr hält.
  • Mit Hilfe eines bei vielen Seniorenhandys eingebauten Lautsprechers und Verstärkers ist es möglich, im Raum befindliche Dritte das Gespräch mithören zu lassen.
  • Um Menschen mit Hörbehinderung die Nutzung des Mobiltelefons zu ermöglichen, sind viele Großtastenhandys kompatibel zu gängigen Hörgeräten. Dabei werden bestimmte Frequenzen, die beim Telefonieren das Hörgerät beeinflussen und das Gespräch somit für den Hörgeräteträger mit einem hinderlichen Rauschpegel überlagern, elektronisch herausgefiltert.
  • Um auch in lärmintensiven Umgebungen das Großtastenhandy nutzen zu können, sind viele Geräte mit einem Kopfhöreranschluss ausgestattet. Der angeschlossene Kopfhörer oder Lautsprecher lässt sich dabei meistens über das Handy in der Lautstärke regulieren.
  • Hochwertige Modelle machen sich auch andernorts nützlich: Durch interessante Einbauten wie eine integrierte Taschenlampe oder eine elektronisch implementierte Weckfunktion können solche Großtastenhandys auch auf Reisen das Gepäck entlasten. Die so technisch aufgewerteten Geräte sind dabei nicht größer und schwerer als herkömmliche Großtastenhandys.
  • Bei entgangenen Anrufen bieten hochwertige Seniorenhandys die Möglichkeit, die Anruferkennung zu speichern und den Anrufer später zurückzurufen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.