Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Signierkreide

  Signierkreide  (214 Angebote unter 28.218.975 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Signierkreide“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Signierkreide"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Signierkreide
^

Signierkreide - hält auf fast jeder Oberfläche

Signierkreide wird zum Kennzeichnen, Markieren und Beschriften der unterschiedlichsten Oberflächen verwendet. Durch die Zusammensetzung ist sie wasserfest und kann entweder universell, auf glatten oder auf rauen Oberflächen eingesetzt werden. Signierkreide, die auch auf nassen, rauen Flächen hält und genutzt werden kann, wird auch Försterkreide genannt, da sie häufig in diesem Bereich zur Kennzeichnung von Holz und Bäumen genutzt wird. Ansonsten wird Signierkreide genutzt, um im Straßenbau Kennzeichnungen durchzuführen, auf Metallen Markierungen für Schweißer zu hinterlassen oder die unterschiedlichsten Materialien und Maschinenbauteile zu markieren. Stein, Metall, Holz und jegliche andere Oberflächen stellen für die Signierkreide auch bei starken Witterungseinflüssen keine Herausforderung dar.

Bruchfeste Signierkreide

Signierkreide ist nichts Anderes als mit Öl oder Wachs versehene Kreide. Durch die Zusätze erhält sie andere Eigenschaften und eine besondere Konsistenz, die sie relativ bruchfest macht und eine höhere Stabilität der einzelnen Kreidestücke bei der Anwendung erzeugt. Hinzu kommt die sechskantige oder runde Form, die meist für die Kreide genutzt wird. Diese Formen sind nicht nur handlich, sondern verringert auch die Gefahr des Brechens.
Die Bruchfestigkeit ist unbedingt nötig, um die Kreide in Industrie und Handwerk den besonderen Belastungen aussetzen zu können. Achten Sie daher auf Form und Zusammensetzung.

Der Zusatz macht´s

Je nach Zusammensetzung werden verschiedene Qualitäten an Signierkreide unterschieden. Ob hoher Wachs-, Öl- oder allgemeiner Fettanteil, dies macht die Verwendung fest und bestimmt die Oberflächen, auf denen die Signierkreide ideal hält. Wodurch sich diese Signierkreiden auszeichnen, erfahren Sie unter den jeweiligen Stichworten Fettsignierkreide, Ölsignierkreide und Wachssignierkreide.

Farbgebung

Verwenden Sie verschiedenen Farben und nutzen Sie diese zur Darstellung eines Kontrast oder als Signalwirkung. Ein breites Farbspektrum steht Ihnen zur Auswahl. Für besondere Ansprüche werden auch fluoreszierende Signierkreiden angeboten, die das Wahrnehmen der Markierungen nur unter bestimmten Lichteinflüssen ermöglichen.

Saubere Hände

Bei der Benutzung der Signierkreide sollen natürlich Hände und Handschuhe nicht verschmutzt werden. Sinnvoll sind daher neben Ummantelungen aus Papier auch Kreidehalter, diese nehmen die Kreide auf und geben auf Druck die Spitze zum Schreiben frei. Das bedeutet für Sie: keine verschmierten Hände mehr, die ungewollte Abdrücke hinterlassen und für unsaubere Arbeiten sorgen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.