Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Signierschablone

  Signierschablone  (365 Angebote unter 28.218.904 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Signierschablone“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Signierschablone"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   25   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Signierschablone
^

Der Schablonensatz - für eine leichte Warn- und Hinweismarkierung

Der passende Schablonensatz enthält alle erforderlichen  Schablonen, die Sie zur Markierung benötigen. Die einzelnen Schablonen garantieren, dass alle Buchstaben, Zahlen oder Zeichen, die Sie als Hinweise oder Warnzeichen aufsprühen, aufmalen oder aufstreichen bei Wiederholung der Markierung immer die gleiche Größe und gleiche Form haben, was einen professionellen Eindruck macht.
Mit einem Schablonensatz können Sie Fahrbahnen, Böden und Wände, aber auch einzelne Gegenstände wie Kartons oder Kisten beschriften oder mit Kennzeichnungen versehen. Daher wird der Schablonensatz auch für Flughafenmarkierungen, Werksmarkierungen, Industriehallen, Parkplätze, Parkhäuser, Hallen, Privatwege, Häuserwände, Rundwanderwege in Wäldern, Schulhöfe oder Spielfelder genutzt.

Spritzschablonen oder Signierschablonen?

Der Schablonensatz kann Spritz- oder Signierschablonen beinhalten.
  • Für Markierung auf Straßen, Böden bzw. an Bäumen oder Wänden wird häufig Farbe aufgesprüht, dabei sind Spritzschablonen ideal. Fahrbahnmarkierungen zählen kraft Gesetzes zu den Verkehrszeichen (§ 39 StVO) und müssen eine hohe Sichtbarkeit und Dauerhaftigkeit besitzen. Achten Sie daher auch auf die richtige Farbe. Um Markierungszeichen aufzubringen, bedarf es vorher einer straßenverkehrsbehördlichen Anordnung.
  • Signierschablonen erlauben es dagegen, mit einem passenden Schreibgerät die Schablone auszumalen. So werden meist Gegenstände beschriftet. Um Kartons zu beschriften, kann man den Schablonensatz mit einem wasserfesten Filzschreiber ergänzen.

Passende Schrifthöhe und passendes Material des Schablonensatzes wählen

Bedenken Sie einfach, aus welcher Entfernung die Zeichen wahrgenommen werden müssen. Je größer und fetter die Zeichen sind, desto besser lassen sie sich auch von Weitem lesen.
Ein Schablonensatz aus Aluminium, Messing oder Zinkblech ist für die Ewigkeit gemacht und hält auch einer sehr häufigen Nutzung stand. Wenn Sie Spritzschablonen aus diesem Material wählen, achten Sie darauf, ob man das Set reinigen kann. Andernfalls weichen Sie besser auf Karton aus, den man nach ein paar Einsätzen entsorgen kann. Kunststoffschablonen werden meist als Signierschablonen angeboten. Sie sind stabil und leicht. Ist die Schablone transparent, kann man sich am Hintergrund orientieren, bevor man eine Markierung anbringt. Will man unebene Gegenstände wie Bäume markieren, müssen die Schablonen in dem Set biegsam sein.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.