Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Sonnenschirm

  Sonnenschirm  (425 Angebote unter 28.159.347 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Sonnenschirm“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   29   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Sonnenschirm
^

Der Sonnenschirm als dekorativer Schattenspender

Ohne Sonnenschirm lässt sich an schönen Frühjahrs- und Sommertagen die Sonne nicht uneingeschränkt genießen. Nicht alle Kunden und Gäste mögen die direkte Sonnenbestrahlung. Andere können sich geblendet fühlen und für Speisen und Getränke, die im Freien serviert werden, kann die Sonne unter Umständen schädlich sein.

Der Sonnenschirm als Einrichtungsgegenstand in Straßencafés und Biergärten

Sonnenschirme stellen einen wichtigen Sonnenschutz für Plätze im Freien dar. Insbesondere in Restaurants oder Cafés, die ihre Speisen und Getränke auch im Freien anbieten, ist es wichtig, Sonnenschirme in ausreichender Anzahl vorzuhalten, um jeden Tisch ausreichend beschatten zu können. Als besonderer Service bieten sich Sonnenschirme auch auf Rasenflächen von Hotels, Freibädern oder in Außenbereichen von Fitness- und Wellness-Centern an, insbesondere, wenn dort Sonnenliegen zur Verfügung gestellt werden. Im Idealfall harmoniert jeder Sonnenschirm farblich mit der vorhandenen Möblierung des Außenbereichs oder passt sich der Corporate Identity an.

Sonnenschirm in verschiedenen Formen und Größen

Beim Kauf von Sonnenschirmen sieht sich der Kunde einer großen und abwechslungsreichen Angebotspalette gegenüber. Moderne Sonnenschirme sind rund, quadratisch oder rechteckig. Die Größe der Sonnenschirme kann im Durchmesser zwischen einem und drei oder sogar vier Metern betragen. Die Seitenlängen eckiger Sonnenschirme reichen ebenfalls von zwei bis zu vier Metern. Weniger groß ist die Auswahl der Bespannung.

Material

In der Regel handelt es sich dabei um einen stabilen Baumwoll- oder Markisenstoff. Ein Sonnenschirm kann zudem auch mit einer Kunststofffaser bespannt sein. Das Gestänge, mit dem ein Sonnenschirm problemlos geöffnet und geschlossen werden kann, besteht aus lackiertem Metall oder Holz, wobei die Lackierung des Metalls der Farbe der Sonnenschirmbespannung angepasst sein kann. Die Technik des Mechanismus ist bei nahezu allen Sonnenschirmen gleich und der eines Regenschirms vergleichbar.

Bauart

In der Art und Weise, wie dieser Mechanismus betätigt wird, gibt es wiederum Unterschiede zwischen dem Schiebemechanismus und dem Sonnenschirm, der mit Hilfe einer einer Kurbel geöffnet und verschlossen wird. Bezüglich der Bauart unterscheidet man Sonnenschirme mit zentraler Säule und Ampelschirme, die an einem gebogenen Gestänge auf einem dezentralen Ständer befestigt sind und glockenförmig oberhalb der Sitzgruppe an dem Gestänge hängen.

Nützliches Zubehör für den Sonnenschirm

Ein nützliches und wichtiges Zubehör für den Sonnenschirm ist der Sonnenschirmständer, der aus Kunststoff, Metall oder Beton in verschiedenen Farben und vielfältigen Formen angeboten wird. Für größere Sonnenschirme und Ampelschirme verwendet man Metallkreuze, die mit Pflastersteinen beschwert werden. Mit einer speziellen Sonnenschirmleuchte wird der Sonnenschirm auch in den Abendstunden zu einem reizvollen und schützenden Dach im Freien.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.