Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Spielfahrzeuge

  Spielfahrzeuge  (1.301 Angebote unter 28.219.119 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Spielfahrzeuge“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   87   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Spielfahrzeuge
^

Mit den passenden Spielfahrzeugen macht die Freizeitgestaltung viel Spaß

Egal, ob Tretauto für die Kleineren, Skateboards für kleinere oder größere Kunststücke oder das Waveboard, alle diese Spielfahrzeuge sorgen bei Kindern und Jugendlichen für Fun und Begeisterung. Die kleinen und großen Sportler können sich mit diesen Fahrzeugen austoben und haben zudem die Möglichkeit, die verschiedensten Kunststücke vorzuführen. Das Skate- und Waveboardfahren erfordert allerdings einiges an Geschick und Übung und ist gar nicht so leicht, wie es eigentlich aussieht.

Das Skateboard

Bei einem Skateboard handelt es sich um eine Art Rollbrett, auf dem man sich durch Abstoßen auf einem Bein fortbewegen kann. Allerdings werden Skateboards weniger als Fortbewegungsmittel, sondern eher als Sportgerät verwendet, auf dem man die unterschiedlichsten Kunststücke realisieren kann. Wer besonders geschickt ist, hat sogar die Möglichkeit, an speziellen Wettkämpfen teilzunehmen. Bei dieser Sportart können sich sowohl männliche als auch weibliche Teilnehmer begeistern. Wenn Sie sich für dieses Trendfahrzeug entscheiden, bedenken Sie zwingend, dass ein Skateboard, auch wenn es ein Fortbewegungsmittel ist, nicht auf der Fahrbahn benutzt werden darf.

Das Waveboard

Ein Waveboard ist einem Skateboard sehr ähnlich. Es unterscheidet sich jedoch vorwiegend in seiner Herstellung. Das Skateboard besteht aus einer durchgängigen Platte und das Waveboard verfügt über zwei Fußplatten, welche mit einem Torsionsstab miteinander verbunden sind. Das erlaubt seitwärtiges oder schräges Fahren sowie enge Schwenks oder weite Bögen. Mit einem Waveboards können Sie sogar leichte Steigungen bewältigen.

Das Tretauto

Das Tretauto eignet sich eher für kleine Kinder und kann mittels Pedalen vorwärts bewegt werden. So können sich selbst die Kleinsten richtig austoben und fühlen sich wie richtige Rennfahrer. Tretautos sind für verschiedene Altersklassen erhältlich und eignen sich je nach Modell in der Regel für Kinder von etwa drei bis acht Jahren.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.