Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: sprühkleber 3m, sprühkleber uhu, sprühkleber tesa
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Sprühkleber

  Sprühkleber  (86 Angebote unter 28.218.968 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Sprühkleber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Sprühkleber"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Sprühkleber
^

Sprühkleber - der Klebstoff aus der Sprühdose

Sprühkleber ist ein dünnflüssiger Klebstoff, der in der Sprühdose angeboten wird. Er lässt sich besonders fein und gleichmäßig auf Flächen auftragen. Sprühkleber ist für unterschiedliche Anwendungsbereiche und Materialien erhältlich, ebenso unterscheiden sich die einzelnen Produkte hinsichtlich ihrer Verbindungseigenschaften.

Ein Klebstoff für viele Einsatzmöglichkeiten

Sprühkleber werden überall dort verwendet, wo ein besonders dünner, unsichtbarer und gleichmäßiger Klebstoff-Film erwünscht ist, insbesondere bei großflächigen Anwendungen. Grafiker und Fotografen verwenden Sprühkleber beispielweise zum Aufziehen von Fotos auf einen Träger. Auch beim Aufziehen von Plakaten sind Sprühkleber hilfreich. Der feine Kleber wird außerdem im Messebau, von Dekorateuren, Handwerkern, Modellbauern oder Künstlern verwendet. Im Hobbybereich, zum Beispiel bei Bastelarbeiten oder Dekorationen, gibt es zudem zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten.

Die verschiedenen Arten von Sprühklebern und ihre Verwendung

Grundsätzlich wird zwischen wieder lösbaren Sprühklebern und solchen, die dauerhaft kleben, unterschieden. Es gibt jedoch auch sogenannte 3-in-1 Produkte, die je nach Art der Anwendung dauerhaft kleben, korrigierbar oder ablösbar sind. Angeboten werden auch Sprühkleber in verschiedenen Verbindungsstärken sowie Spezialprodukte, die besonders transparent sind, spezielle Fotokleber und Kleber in nachfüllbaren Sprühdosen.
Wieder lösbare Sprühkleber
Bei der Verwendung von wieder lösbaren Sprühklebern können die miteinander verbundenen Teile wieder abgelöst und erneut verklebt werden. Diese Eigenschaft ist besonders hilfreich beim Aufziehen von Fotos und Plakaten oder bei Bastelarbeiten. Ungenauigkeiten und Fehler können Sie so problemlos korrigieren. In vielen Fällen ist eine provisorische Verklebung sogar erwünscht, um beispielsweise Schablonen nur vorübergehend zu fixieren.
Unter den wieder lösbaren Sprühklebern gibt es jedoch große Unterschiede. Manche Produkte sind auch nach vielen Tagen noch ablösbar, andere wiederum nur für eine bestimmte Zeit, in der Regel für 15 Minuten. Wieder lösbare Sprühkleber eignen sich für alle leichten Materialien wie Papier, Pappe oder Stoff.
Permanente Sprühkleber
Permanente Sprühkleber haben eine besonders hohe Verbindungsfestigkeit und verbinden die zu verklebenden Werkstoffe dauerhaft. Einmal verklebte Flächen lassen sich, je nach Material, später nicht mehr voneinander lösen, ohne sie zu beschädigen.
Die angebotenen Produkte unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung. Nicht jeder Sprühkleber ist für alle Materialien geeignet. Besonders bei Materialien wie Polystyrol, Kunststoffen, Schaumstoffen und PE-Folien, die besonders empfindlich auf Klebstoffe reagieren können, ist auf die Angaben der Herstellers zu achten. Mit einigen besonders verbindungsstarken Produkten lassen sich sogar Materialien wie Holz, Metall oder Glas verkleben, wobei hierbei die Größe der zu verbindenden Fläche berücksichtigt werden muss.

Sprühkleber-Tipps und Hinweise zur Anwendung

  • Bei jedem Sprühkleber sollten zunächst die Anwendungshinweise des Herstellers auf der Verpackung gelesen werden, da sich die einzelnen Produkte hinsichtlich ihrer Eigenschaften unterscheiden. Beachten Sie auch in jedem Fall die Sicherheitshinweise auf der Verpackung.
  • Die Klebflächen sollten möglichst trocken und frei von Staub oder Fett sein. Soweit nichts Anderes auf der Packung angeben ist, wird die Sprühdose vor Gebrauch gut geschüttelt und mit 15 bis 20 cm Abstand gleichmäßig auf die zu klebende Fläche gesprüht. Dabei ist besonders darauf zu achten, die Kanten nicht auszusparen.
  • Bei permanenten Sprühklebern lässt man die Klebfläche je nach Herstellerangabe zwei bis 15 Minuten ablüften, bevor man sie mit Druck zusammen fügt. Bei schwereren Materialien ist eine beidseitige Besprühung empfehlenswert.
  • Bei wieder ablösbaren Sprühklebern wird in der Regel nicht abgelüftet. Die besprühten Teile werden sofort zusammen gefügt.
  • Bei einem 3-in-1 Produkt ergeben sich die verschiedenen Verbindungseigenschaften aus der Art der Anwendung. Für wieder ablösbare Verbindungen werden diese Produkte nur einseitig aufgetragen und vor dem Zusammenfügen kurz abgelüftet. Kurzzeitig korrigierbar sind sie bei einseitigem Auftrag ohne Ablüften und permanent haltbar bei beidseitigem Auftrag mit Ablüften.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.