Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Stützklappgriff

  Stützklappgriff  (4.293 Angebote unter 28.218.948 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stützklappgriff“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   287   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Stützklappgriff
^

Der Stützklappgriff - Hilfe zur Selbsthilfe

In einem barrierefreien Bad kann man sich dank eines Stützklappgriffes nicht nur ungehindert bewegen, sondern auch überall festhalten und abstützen.  Daher findet man den Stützklappgriff in Bädern an den unterschiedlichsten Orten:
  •    in der Dusche,
  •    neben der Wanne,
  •    beidseitig von Toiletten oder Bidets,
  •    neben Waschbecken oder
  •    in freien Ecken zur Unterstützung des An- und Auskleidens.
Zudem kann ein Stützklappgriff auch neben, am oder über dem Bett befestigt werden und so als Aufstehhilfe dienen.

Wer einen Stützklappgriff bestellt

Hier handelt es sich um Krankenhäuser, Pflegeheime oder Bauherrn von Neubauten für die private Nutzung, die sich mit Blick auf die Zukunft für die Einrichtung barrierefreier Bäder entschieden haben, ebenso wie  Schwimmbäder, Turnhallen, Hotels oder Sportstätten, die ihre Sanitärräume nachrüsten.

Der einfache Aufbau

Der Stützklappgriff besitzt einen plattenförmigen Fuß, der an die Wand geschraubt wird. Daher sollte man auch für ausreichend Dübel und Schrauben sorgen. Um das angegebene Tragegewicht zu erreichen, sollte das Befestigungsmaterial mindestens den Anforderungen des Herstellers entsprechen. Der Griff besteht aus einem Rohr, welches auch u-förmig gebogen sein kann, etwa wenn sich kleinere und größere Leute in verschiedenen Höhen festhalten wollen. Der Klappmechanismus ist je nach Ausführung verschieden. Entweder kann man den Griff horizontal nach rechts oder links oder auch senkrecht nach oben wegklappen. Achten Sie daher auf das geeignete Modell und ausreichend Platz an der Wand. Manche Ausführungen haben zusätzlich zum Stützklappgriff auch noch einen Fuß und damit eine hohe Tragfähigkeit.

Das richtige Aussehen

Der Stützklappgriff ist nicht nur ein wunderbares Hilfsmittel zur Selbsthilfe, sondern zwischenzeitlich auch zum Designobjekt geworden. Neben der einfachen Ausführung aus oberflächenbehandeltem Edelstahl, das auch zusätzlich mit Kunststoff in diversen Sanitärfarben bezogen sein kann, gibt es auch Varianten aus gebürstetem Edelstahl, die sich ihrer Form nach den Handtuchhaltern annähern. Wird der Stützklappgriff nicht gerade in einer Dusche verwendet, kann er sogar über eine gepolsterte Armlehne verfügen und mit einer Arretierung sicher in der Ruheposition an der Wand gehalten werden. Zusätzliche Ergänzungen wie etwa ein Toilettenpapierhalter helfen zudem Platz zu sparen.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.