Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Staffelstäbe

  Staffelstäbe  (2 Angebote unter 28.008.667 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Staffelstäbe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Staffelstäbe"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Weitere Informationen zum Thema Staffelstäbe
^

Was gibt es beim Kauf eines Staffelstabs zu beachten?

Der Staffellauf ist ein Teilbereich der Leichtathletik, dessen Schwerpunkt das Rennen ist. In einer Staffel laufen nacheinander mehrere Sportler, die sich dabei einen Stab überreichen. Es handelt sich um einen Wettkampfsport. Die gegeneinander antretenden Mannschaften werden als Stafette bezeichnet. Der Staffelstab ist das wichtigste Sportgerät im Staffellauf, da er dieser Disziplin den Sinn verleiht.

Eigenschaften eines guten Staffelstabs

Da der Staffelstab in einem hektischen Moment, nämlich während des Laufens, übergeben wird, sollte der Stab über eine Oberfläche verfügen, die ein sicheres Greifen und Halten ermöglicht. Weiterhin ist es für die Sportler günstig, wenn der Staffelstab eindeutig sichtbar ist. Somit sollte auch die Farbwahl entsprechend sein. Außerdem sollte ein Staffelstab so robust sein, dass er trotz möglicher Stürze weiterhin eingesetzt werden kann.

Das Material eines Staffelstabs

Ein Staffelstab, der zu Wettkampfzwecken genutzt werden soll, sollte aus Leichtmetall bestehen. Hierbei ist vor allem Aluminium zu empfehlen. Das leichte Metall sorgt für ein problemloses Halten und verschafft dem Stab eine enorme Stabilität. Der Vorteil von Aluminium liegt in der Kombination von einem geringen Gewicht und einer guten Stabilität.

Alternative: Kunststoff

Die günstigere Version der Aluminium-Staffelstäbe sind die Modelle aus Plastik. Diese sind im Preis deutlich günstiger, sind dafür aber auch entsprechend leichter anfällig. Dennoch sind sie für verschiedene Trainingsabläufe geeignet und auch Kinder können problemlos mit diesen Stäben den Staffellauf üben.

Für die Kinder

Damit Kinder an den Staffellauf gewöhnt werden können, gibt es Ausführungen, die speziell auf die körperlichen Bedingungen der Kinder ausgerichtet sind. Die Staffelstäbe für Kinder sind kleiner und damit in ihrem Durchmesser geringer, was ein Umgreifen mit Kinderhänden ermöglicht.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.