Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: picard stieldurchschlag
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Stieldurchschlag

  Stieldurchschlag  (1 Angebot unter 28.218.900 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stieldurchschlag“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stieldurchschlag"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Picard Stieldurchschlag mit Eschenstiel rund 1100g Kopfgewicht (2 Angebote) 
Ein Stieldurchschlag ist ein Durchschlag, welchen man mit einem Hammer an einem wagerechten hölzernen Stiel hält. Sie werden verwendet um Löcher in Blech Leder und dergleichen zu schlagen. Als Unte...
Picard
0002501-15
ab € 67,21*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Stieldurchschlag
^

Mit dem Stieldurchschlag Bleche richtig lochen

Der Stieldurchschlag gehört zum Schmiedewerkzeug und ähnelt einer Ahle ohne Spitze, die in einem runden oder quadratischen Querschnitt endet. Im Hammerkopf ist ein Loch, in den man einen Holzstiel stecken kann. Mit Stiel heißt der Stieldurchschlag dann Lochhammer.

Unterschiede in der Bearbeitung

Loch- und Bohrwerkzeuge kann man zum Lochen oder Aufhauen einsetzen. Beim Aufhauen findet ein Aufspalten statt, ohne dass Material verloren geht. Beim Lochen mit dem Stieldurchschlag hingegen geht ein Teil des Materials verloren: der Putzen wird hier herausgedrückt.

Die Abgrenzung zum Dorn

Der Stieldurchschlag wird wie ein Hammer von oben auf das Werkstück hinab bewegt und verwendet, um Löcher zu machen. Das gleiche Ergebnis am Werkstoff erreicht man auch mit Dornen, nur dass runde, rechteckige oder quadratische Dorne in eine Aussparung des Ambosses gesteckt werden und das Werkstück darüber gehalten wird. Mit einem Hammer wird das Werkstück geschlagen.

Die Form: kantig oder rund

Die Form der stumpfen Spitze des Durchschlags gibt es mit runden und kantigen Durchmessern. Der Stieldurchschlag wird beim Schmieden zum Durchschlagen von glühenden Werkstoffen eingesetzt.

Das Gewicht

Das Gewicht des Stieldurchschlags reicht von acht Gramm (g) bis zu ca. 1.800 Gramm (g), je nachdem welche Blechstärke gelocht werden muss. Im Goldschmiede- und Uhrmacherhandwerk oder im Modellbau genügen meist die kleinsten und leichtesten Modelle.

Zur Verwendung

Um Bleche mit dem Stieldurchschlag lochen zu können, bedarf es eines weiteren Hilfsmittels, und zwar dem Lochring. Der Lochring hat einen ein wenig größeren Durchmesser als der Durchschlag. Man beachte, dass die Durchlochung dünner Bleche auch mit einem Aushauer, einer zylindrischen Aushöhlung in einem Blei- oder Holzklotz als Unterlage erfolgen kann. Der Durchschlag ist eine Sonderform des Durchtreibers und besitzt eine sich zur Spitze hin verjüngenden Dorn. Diese Form wird überwiegend auch als Durchschläger bezeichnet.

Zur Nutzung

Der Stieldurchschlag oder Lochhammer wird meist genutzt, um große Querschnitte zu erreichen. Ein Eintreiben bis zur Einschlagtiefe ist nicht in einem Arbeitsgang möglich, da der Durchschlag sich erwärmt, dadurch ausdehnt und festklemmt. Man muss ihn erst vorsichtig lösen und abkühlen, bevor man weiter arbeiten kann. Man beachte, dass der Lochhammer zu ¾ auf die Werkstoffdicke eingetrieben und dann das Blech gewendet wird.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.