Die Stirnleuchte zur besseren Diagnostik
Die ärztliche Stirnleuchte ist neben dem
Stethoskop die bekannteste der Diagnostik zur Verfügung stehende Beleuchtung, die dem Arzt an einem Stirnband zur Verfügung steht. Damals bestanden die einfachsten Geräte aus einem Spiegel an einem Stirnband. Stirnleuchten nach Ziegler besitzen leicht konkav gebogene, runde Spiegel mit Mittelloch von sogar 90 Millimeter (mm) Durchmesser. Der Arzt hat das vom Fenster her kommende Licht mit dem Spiegel gebündelt und an die gewünschte Stelle im Gesicht, oft Nase oder Auge, umgeleitet, um für eine
Diagnose gut zu sehen. Inzwischen hat sich die Technik jedoch weiterentwickelt.
Die Beleuchtung der Stirnleuchten
Statt Tageslicht wird künstliches Licht benutzt, dessen Quelle sehr oft LED-Lampen sind. Die LEDs leuchten dann leicht bläulich und können über Gelbfilter in weiß strahlendes Licht umgewandelt werden. LEDs benötigen extrem wenig Strom und können über Batterien oder Akkus aus dem Stirnband ziemlich lange gespeist werden. Für fokussierbare Leuchten sind diese an einer zusätzlichen Vorrichtung befestigt. Für extrem helles, weißes Licht strahlen manche Leuchten bis zu 30.000 Lux oder 50.000 Lux ab. Es gibt Stirnleuchten, die darauf von Anfang an spezialisiert sind, das Gewebe besonders farbecht darzustellen. Operiert wird nicht nur im HNO-Bereich, sondern auch am Knie, am Fußgelenk oder im Bauchraum des Patienten.
Stirnleuchten mit Lupen überzeugen durch eine Vergrößerung des Bildes.
Die Regler
Das Licht wird nicht von jedem Gewebe aus gleichmäßig und in der gleichen Farbvariante zum Auge des Arztes zurückgeworfen, weshalb es Helligkeits- und Farbregler gibt, die direkt im Stirnband oder dem vergrößerten Brillengehäuse untergebracht sind. Eine Querverbindung über dem Kopf besitzt meist einen runden Tastschalter, mit dem man auf bereits vorgenommene Standardeinstellungen schnell und fehlerfrei über AN und AUS zurückgreifen kann. Solche Querverbindungen als Bügel bestehen meist aus Kunststoff mit hohem Tragekomfort.